0000509775_02_fr

Paramètres de langue

Pour modifier la langue affichée dans l’interface web :

  1. Sélectionnez System > Général dans le menu latéral.

  2. Dans la section Paramètres régionaux, vous pouvez modifier la langue et le format de température affichés.

  3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer la modification.

    NOTE: Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.