0000509775_02_fr

Registres de lecture Modbus (appels de fonction 03/04)

Le registre de maintien de lecture contient des informations analogiques correspondant aux valeurs mesurées de plusieurs paramètres.

Les données sont stockées sous forme d’entier signé ou non signé de 16 bits, dans le format hexadécimal FFFF à 4 chiffres.

Registres Modbus généraux

Ces registres sont en base 0 et non signés.

Registre Nom Description
1000 BACS_ALARM Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut général.
1001 BACS_ALARM Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut de la batterie.
1002 BACS_ALARM Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
1003 BACS_NUMSTRINGS Nombre de séries dans la configuration.
1004 BACS_NUMMODULES Nombre total de modules dans la configuration.

Registres Modbus de série de batteries

Il existe cinq registres pour chaque série de batteries. Deux sections de registre sont réservées aux séries.

NOTE: Le cinquième registre de chaque série est réservé et non utilisé.

La section principale est réservée aux séries 1 à 10. Les mesures de courant et de tension sont enregistrées.

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Section de registre principale pour les séries

Registre Nom Description
[Unité de mesure]
1010 STRING_01_CUR Courant CC dans la série 1 [A]
1011 BACS_StrSumVolt Tension totale dans la série 1 [V]
1012 BACS_StrAvgVolt Tension moyenne dans la série 1 [V]
1013 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 1 [A]
1015 STRING_02_CUR Courant CC dans la série 2 [A]
1016 BACS_StrSumVolt Tension totale dans la série 2 [V]
1017 BACS_StrAvgVolt Tension moyenne dans la série 2 [V]
1018 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 2 [A]
..... ..... .....
1055 STRING_10_CUR Courant CC dans la série 10 [A]
1056 BACS_StrSumVolt Tension totale dans la série 10 [V]
1057 BACS_StrAvgVolt Tension moyenne dans la série 10 [V]
1058 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 10 [A]

La deuxième section est réservée aux séries 11 à 16. Pour ces séries, seules les mesures de courant sont enregistrées.

NOTE: Pour les séries 11 à 16, les deuxième, troisième et cinquième registres de chaque série sont réservés et inutilisés.

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Section de registre secondaire pour les séries

Registre Nom Description
[Unité de mesure]
2710 STRING_11_CUR Courant CC dans la série 11 [A]
2713 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 11 [A]
2715 STRING_12_CUR Courant CC dans la série 12 [A]
2718 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 12 [A]
..... ..... .....
2735 STRING_16_CUR Courant CC dans la série 16 [A]
2738 BACS_Str_CurrAC Courant CA (valeur efficace) dans la série 16 [A]

Registres Modbus du module

Il y a cinq registres pour chaque module. Deux sections de registre sont réservées aux modules.

La température est décalée pour permettre des valeurs négatives. Pour calculer la température en Celsius à partir de la valeur lue, utilisez la formule T = (x – 78) / 2. Par exemple, la valeur décimale 127 lue correspond à la température (127 - 78) / 2 = 24,5 °C.

La tension est mesurée en V avec un facteur 1000. Par exemple, la mesure 12 825 correspond à une tension de 12 825 / 1000 = 12,825 V.

L’impédance est mesurée en mΩ avec un facteur 100. Par exemple, la lecture 4372 correspond à une impédance de 4372 / 100 = 43,72 mΩ.

Pourcentage d’égalisation actif. Le total est soit le maximum possible pour un module, soit fonction de la taille de la batterie. La méthode utilisée pour l’égalisation est passive.

La section principale est réservée aux modules 1 à 330. Ces registres sont en base 0. Les registres ALARM sont non signés, tous les autres sont signés ; voir la description.

Section de registre principale pour les modules

Registre Nom Description
[Unité de mesure, formule et/ou facteur]
1060 MODULE_001_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 1 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
1061 MODULE_001_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 1 (signé)
[V, facteur 1000]
1062 MODULE_001_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 1 (signé)
[mΩ, facteur 100]
1063 MODULE_001_ ALARM Alarmes et état pour le module 1 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
1064 Module_001_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 1 (signé) [%]
1065 MODULE_002_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 2 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
1066 MODULE_002_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 2 (signé)
[V, facteur 1000]
1067 MODULE_002_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 2 (signé)
[mΩ, facteur 100]
1068 MODULE_002_ ALARM Alarmes et état pour le module 2 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
1069 Module_002_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 2 (signé) [%]
..... ..... .....
2705 MODULE_330_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 330 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
2706 MODULE_330_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 330 (signé)
[V, facteur 1000]
2707 MODULE_330_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 330 (signé),
[mΩ, facteur 100]
2708 MODULE_330_ ALARM Alarmes et état pour le module 330 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
2709 Module_330_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 330 (signé) [%]

La deuxième section est réservée aux modules 331 à 520.

Ces registres sont en base 0. Les registres ALARM sont non signés, tous les autres sont signés ; voir la description.

Section de registre secondaire pour les modules

Registre Nom Description
[Unité de mesure, formule et/ou facteur]
2740 MODULE_331_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 331 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
2741 MODULE_331_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 331 (signé)
[V, facteur 1000]
2742 MODULE_331_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 331 (signé),
[mΩ, facteur 100]
2743 MODULE_331_ ALARM Alarmes et état pour le module 331 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
2744 Module_331_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 331 (signé) [%]
2745 MODULE_332_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 332 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
2746 MODULE_332_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 332 (signé)
[V, facteur 1000]
2747 MODULE_332_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 332 (signé),
[mΩ, facteur 100]
2748 MODULE_332_ ALARM Alarmes et état pour le module 332 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
2749 Module_332_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 332 (signé) [%]
..... ..... .....
3645 MODULE_520_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 520 (signé)
[T(°C) = (x - 78) / 2]
3646 MODULE_520_ VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 520 (signé)
[V, facteur 1000]
3647 MODULE_520_ IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 520 (signé),
[mΩ, facteur 100]
3648 MODULE_520_ ALARM Alarmes et état pour le module 520 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme.
3649 Module_520_ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 520 (signé) [%]

Registres Modbus d’alarme GXR_AUX

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Registre Nom Description
3650 BACSGXRAuxAlarm(0) Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 1.
3651 BACSGXRAuxAlarm(1) Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 1.
3652 BACSGXRAuxAlarm(2) Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 1.
3653 BACSGXRAuxAlarm(3) Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 1.
3654 BACSGXRAuxAlarm(4) Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 2.
3655 BACSGXRAuxAlarm(5) Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 2.
3656 BACSGXRAuxAlarm(6) Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 2.
3657 BACSGXRAuxAlarm(7) Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 2.
3658 BACSGXRAuxAlarm(8) Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 3.
3659 BACSGXRAuxAlarm(9) Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 3.
3660 BACSGXRAuxAlarm(10) Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 3.
3661 BACSGXRAuxAlarm(11) Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 3.
3662 BACSGXRAuxAlarm(12) Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 4.
3663 BACSGXRAuxAlarm(13) Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 4.
3664 BACSGXRAuxAlarm(14) Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 4.
3665 BACSGXRAuxAlarm(15) Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 4.

Registres Modbus de sortie GXR_AUX

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Registre Nom Description
[Unité de mesure]
3666 BACSGXRAuxOutputStatus(0) Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 1.
3667 BACSGXRAuxOutputStatus(1) Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 1.
3668 BACSGXRAuxOutputStatus(2) Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 1.
3669 BACSGXRAuxOutputStatus(3) Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 1.
3670 BACSGXRAuxOutputStatus(4) Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 2.
3671 BACSGXRAuxOutputStatus(5) Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 2.
3672 BACSGXRAuxOutputStatus(6) Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 2.
3673 BACSGXRAuxOutputStatus(7) Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 2.
3674 BACSGXRAuxOutputStatus(8) Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 3.
3675 BACSGXRAuxOutputStatus(9) Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 3.
3676 BACSGXRAuxOutputStatus(10) Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 3.
3677 BACSGXRAuxOutputStatus(11) Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 3.
3678 BACSGXRAuxOutputStatus(12) Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 4.
3679 BACSGXRAuxOutputStatus(13) Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 4.
3680 BACSGXRAuxOutputStatus(14) Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 4.
3681 BACSGXRAuxOutputStatus(15) Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 4.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.