0000509775_02_fr

Ports, voyants et boutons du module

Partie Nom Description/état
(A) Voyant d'état du mode de fonctionnement Selon la couleur et la vitesse de clignotement, le module est dans différents modes :
  • Vert : Mode utilisation (l’adresse est programmée et la communication est active).
  • Vert clignotant :Mode prêt (l’adresse est programmée mais la communication n’est pas active).
  • Vert et rouge en alternance :Mode recherche.
  • Rouge :Mode alarme (les mesures sont supérieures ou inférieures au seuil défini).
  • Rouge clignotant :Mode par défaut (pas d’adresse programmée, état par défaut à la livraison ou après réinitialisation de l’adresse).
  • Rouge clignotant rapide : Mode programmation (programmation d’adresse en cours, prêt pour enregistrement).
  • Eteint : Mode veille (connecté au câble de mesure mais communication inactive).
(B) Ports de bus BACS Deux ports RJ10 pour la connexion de bus.
(C) Bouton d'enregistrement d'adresse Permet d'enregistrer un module lors de la programmation de la plage d'adresses de la configuration. Peut être pressé à l'aide du stylet accessoire spécial.
(D) Port du câble de mesure Un port pour la connexion du câble de mesure de la batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.