0000509775_02_fr

Données techniques et pièces du répartiteur

Dimensions (L x l x H) 92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 po.)
Indice de protection IP 40
Fixation Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage.
Certifications UL, CSA et CE

Pièces du répartiteur

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6506 BMS BACS PASSIVE SPLITTING BOX Appareil passif, aucune alimentation requise.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.