0000509775_02_de

Anfangsadresse des Moduls einstellen

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich überlegen, welcher Adressbereich verwendet werden soll. Die Anzahl der Adressen im Bereich muss gleich der Anzahl der Module sein. Beispiel: Mit der Startadresse 1 und der Endadresse 35 werden 35 Module mit dem Adressbereich 1–35 programmiert. Weiteres Beispiel: Mit der Startadresse 1 und der Endadresse 89 werden 14 Module mit dem Adressbereich 76–89 programmiert.

Auf der Programmierer-Seite:

  1. Geben Sie unter dem Abschnitt Bereich im Feld Start die Startadresse des Bereichs ein.
  2. Geben Sie im Feld Ende die Endadresse des Bereichs ein.
  3. Klicken Sie auf Start um zu beginnen. Die LED blinkt rot an allen verbundenen Modulen. Dies zeigt an, dass sie bereit sind, Adressen zugewiesen zu bekommen.
  4. Drücken Sie die Taste mit dem Spezialstift, um dem Modul eine Adresse zuzuweisen. Die LED blinkt grün, nachdem die Adresse erfolgreich zugewiesen wurde.
  5. Wiederholen Sie Schritt 4 für jedes Modul. Auf der Programmierer-Seite wird eine Statusleiste angezeigt.

Nachdem alle Module erfolgreich angesprochen wurden, ändert sich der Status der Statusleiste in succeeded.

Die Adressprogrammierung kann manuell gestoppt werden. Beispielsweise wenn der angegebene Bereich größer war als die Anzahl der Module. Um die Adressprogrammierung zu stoppen, klicken Sie auf der Programmierer-Seite auf Stopp.

HINWEIS: Nachdem die Adressprogrammierung erfolgreich war oder gestoppt wurde, leuchten die Status-LEDs grün oder blinken grün.
Wenn die Status-LEDs nicht grün leuchten oder nicht grün blinken, wurde der Registrierungsprozess nicht abgeschlossen, und die Moduladressen müssen zurückgesetzt werden. Um die Adresse aller Module auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zurücksetzen“ und klicken Sie auf Start. Warten Sie dann, bis der Reset-Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie mit der erneuten Registrierung der Adressen beginnen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.