0000509775_02_de

Beschreibung der Alarm-Flags

Beispielsweise bedeutet das hexadezimale Lesen von 0x0041 für ein allgemeines Status-Flag, dass das EcoStruxure Battery Management System wie vorgesehen ausgeführt wird (0x0001) und dass die Batterien im Erhaltungsladebetrieb geladen werden (0x0040).

Beschreibung der allgemeinen Status-Flags

Flag-Name Hexadezimal
/(Dezimal)
Beschreibung
BACS_STATE_NONE 0x0000
/ (0)
Die interne Kommunikation im Webmanager ist unterbrochen.
BACS_STATE_RUNNING 0x0001
/ (1)
Der Webmanager wird wie vorgesehen ausgeführt.
BACS_STATE_CONNECTED 0x0002
/ (2)
Der Webmanager stellt eine Verbindung her und wird gestartet.
BACS_ STATE_MODULE_LOST 0x0004
/ (4)
Die Kommunikation zwischen den Modulen und dem Webmanager wurde unterbrochen.
BACS_STATE_DISCHARGING 0x0008
/ (8)
Die Batterien werden entladen, erkannt von den Modulen.
BACS_STATE_CHARGING 0x0010
/ (16)
Die Batterien werden entladen, erkannt von den Modulen.
BACS_STATE_DISCHARGING_STOPPED 0x0020
/ (32)
Die Batterien werden nicht mehr entladen, erkannt von den Modulen.
BACS_STATE_FLOAT_CHARGING 0x0040
/ (64)
Die Batterien werden im Erhaltungsladebetrieb geladen, erkannt von den Modulen.
BACS_STATE_EQUALISATION 0x0080
/ (128)
Die Ladung einer oder mehrerer Batteriezellen wird ausgeglichen.
BACS_STATE_SYSTEM_FAILURE 0x0100
/ (256)
Ein oder mehrere Teile im EcoStruxure Battery Management System sind nicht funktionsfähig.
BACS_STATE_VOLTAGE_OUTOFRANGE 0x0200
/ (512)
Ein Batteriespannungspegel liegt außerhalb des gültigen Bereichs, gemessen vom Modul. Der Spannungsbereich wird in den Webmanager-Einstellungen festgelegt.
BACS_STATE_TEMPERATURE_OUTOFRANGE 0x0400
/ (1024)
Eine Batterietemperatur liegt außerhalb des gültigen Bereichs, gemessen vom Modul. Der Temperaturbereich wird in den Webmanager-Einstellungen festgelegt.
BACS_STATE_RESISTOR-OUTOFRANGE 0x0800
/ (2048)
Eine Batterieimpedanz liegt außerhalb des gültigen Bereichs, gemessen vom Modul. Der Impedanzbereich und das Messintervall werden in den Webmanager-Einstellungen festgelegt.
BACS_STATE_MODULE-ADDRESSING 0x1000
/ (4096)
Module auf dem BACS-Bus werden adressiert.
BACS_STATE_MODULE-SEARCHING 0x2000
/ (8192)
Suche nach einer bestimmten Moduladresse auf dem BACS-Bus.
BACS_STATE_MODULE-INITIALIZING 0x4000
/ (16384)
Die Module werden initialisiert und gestartet. Es wird überprüft, ob alle angeschlossenen Module auf dem BACS-Bus kompatibel sind (Typ und Version identisch).
BACS_STATE_MODULE-POLLING 0x8000
/ (32768)
Eine Modbus-Abfrage ist aktiv.

Beschreibung der Batteriestatus-Flags

Flag-Name Hexadezimal
/(Dezimal)
Beschreibung
BACS_STATE-GENERAL-ALARM 0x0001
/ (1)
Der allgemeine Alarm ist aktiv. Der akustische Alarm wird ebenfalls aktiviert.
BACS_STATE-VOLTAGE-DIFF-HIGH 0x0002
/ (2)
Die gemessene Spannung für eine oder mehrere Batterien liegt weiter vom angestrebten Spannungsmittelwert entfernt als die festgelegte maximale Differenz. Kann nur aktiv sein, wenn die Option Max. Spannungs-Differenz in der Weboberfläche aktiviert und definiert ist.
BACS_STATE-BATTERY-BREAKER-OPEN 0x0004
/ (4)
Vom GX_R_AUX-Gerät wurde ein Batterietrennschalter geöffnet. Optional, nur wenn die Steuerung des Batterietrennschalters mit dem GX_R_AUX-Gerät verdrahtet ist.
BACS_STATE_THERMAL_RUNAWAY 0x0008
/ (8)
Thermisches Durchgehen erkannt. Wie das Signal auslöst, hängt davon ab, wie es unter Geräte > BACS > Thermal Runaway konfiguriert ist. Optional kann es auch andere Aktionen auslösen.
BACS_STATE_SENSOR_LOST 0x0010
/ (16)
Die Kommunikation mit dem Modul wurde unterbrochen und das System befindet sich im Alarmmodus.
BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_HIGH 0x0020
/ (32)
Die Strangspannung ist zu hoch und liegt außerhalb des konfigurierten Schwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_LOW 0x0040
/ (64)
Die Strangspannung ist zu niedrig und liegt außerhalb des konfigurierten Schwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_WARNING_HIGH 0x0080
/ (128)
Die Strangspannung ist hoch und liegt außerhalb des konfigurierten Schwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_WARNING_LOW 0x0100
/ (256)
Die Strangspannung ist niedrig und liegt außerhalb des konfigurierten Schwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_CURRENT_HIGH 0x0200
/ (512)
Der positive (geladene) Strangstrom ist zu hoch. Der Strangstrom liegt außerhalb des konfigurierten Alarmschwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_CURRENT_LOW 0x0400
/ (1024)
Der negative (entladene) Strangstrom ist zu hoch. Der Strangstrom liegt außerhalb des konfigurierten Alarmschwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_CURRENT_WARNING_HIGH 0x0800
/ (2048)
Der positive (geladene) Strangstrom ist hoch. Der Strangstrom liegt außerhalb des konfigurierten Warnungsschwellenwerts.
BACS_STATE_STRING_CURRENT_WARNING_LOW 0x1000
/ (4096)
Der negative (entladene) Strangstrom ist hoch. Der Strangstrom liegt außerhalb des konfigurierten Warnungsschwellenwerts.
BACS_STATE_CURRENT_OUTOFRANGE 0x2000
/ (8192)
Der Strangstrom liegt außerhalb des konfigurierten Alarmschwellenwerts.
BACS_STATE_CURRENT_GROUND_FAULT_DETECTED 0x4000
/ (16384)
Das BACS-System hat einen Erdschlussstrom erkannt.

Beschreibung der Alarm-Flags

Name des Alarm-Flags Hexadezimal
/(Dezimal)
Beschreibung
BACS_ALARM_NONE 0x0000
/ (0)
Es ist kein Alarm dieses Typs aktiv.
BACS_ALARM_GENERAL_ALARM 0x0001
/ (1)
Der allgemeine Alarm ist aktiv. Der akustische Alarm wird ebenfalls aktiviert.
BACS_ALARM_COMMUNICATION_LOST 0x0002
/ (2)
Die Kommunikation zwischen den Modulen und dem Webmanager wurde unterbrochen.
BACS_ALARM_VOLTAGE_HIGH 0x0004
/ (4)
Mindestens eine Batterie liegt über der konfigurierten Alarmschwelle für Hochspannung.
BACS_ALARM_VOLTAGE_LOW 0x0008
/ (8)
Mindestens eine Batterie liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle für Niederspannung.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_HIGH 0x0010
/ (16)
Mindestens eine Batterie liegt über der konfigurierten Alarmschwelle für hohe Temperatur.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_LOW 0x0020
/ (32)
Mindestens eine Batterie liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle für niedriger Temperatur.
BACS_ALARM_RESISTOR_HIGH 0x0040
/ (64)
Mindestens eine Batterie liegt über der konfigurierten Alarmschwelle für hohe Impedanz.
BACS_ALARM_RESISTOR_LOW 0x0080
/ (128)
Mindestens eine Batterie liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle für niedrige Impedanz.
BACS_ALARM_EQUALISATION_ERR 0x0100
/ (256)
Ausgleichsfehler. Bei einem Ausfall des BACS-Abgleichs werden alle Abgleichfunktionen automatisch gestoppt.
BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_HIGH 0x0200
/ (512)
Warnung BACS-Spannung hoch. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Spannung außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_LOW 0x0400
/ (1024)
Warnung BACS-Spannung niedrig. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Spannung außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_WARN_HIGH 0x0800
/ (2048)
Warnung BACS-Temperatur hoch. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Temperatur außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_WARN_LOW 0x1000
/ (4096)
Warnung BACS-Temperatur niedrig. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Temperatur außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_HIGH 0x2000
/ (8192)
Warnung BACS-Widerstand hoch. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Impedanz außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_LOW 0x4000
/ (16384)
Warnung BACS-Widerstand niedrig. Das BACS-System hat eine oder mehrere Batterien erkannt, deren Impedanz außerhalb der konfigurierten Warnschwelle liegt.
BACS_ALARM_MODREV_INCOMPATIBLE 0x8000
/ (32768)

Es wurde eine falsche/inkompatible Modulversion im BACS-Bus gefunden. Die Installation verschiedener BACS-Modulversionen oder das Fehlen von Modulversionsinformationen kann diesen Alarm auslösen.

Beschreibung der Alarm-Flags für Batteriestränge

Name des Alarm-Flags Hexadezimal
/(Dezimal)
Beschreibung
No Alarm 0x0000
/ (0)
Es ist kein Alarm dieses Typs aktiv.
Current Sensor High 0x0001
/ (1)
Mindestens ein Strang liegt über der konfigurierten Alarmschwelle für Hochstrom.
Current Sensor Low 0x0002
/ (2)
Mindestens ein Strang liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle für Niederstrom.
Current Sensor High Warning 0x0004
/ (4)
Mindestens ein Strang liegt über der konfigurierten Warnschwelle für Hochstrom.
Current Sensor Low Warning 0x0008
/ (8)
Mindestens ein Strang liegt unter der konfigurierten Warnschwelle für Niederstrom.
Equalizing Cut Off 0x0010
/ (16)
Die Ausgleichsfunktion ist in einem oder mehreren Strängen nicht mehr funktionsfähig.
Current Deviation Discharge 0x0020
/ (32)
Mindestens ein Strang liegt über der konfigurierten Alarmschwelle für die Stromabweichung beim Entladevorgang.
Current Deviation Charge 0x0040
/ (64)
Mindestens ein Strang liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle für die Stromabweichung beim Ladevorgang.
Current Deviation Discharge Warning 0x0080
/ (128)
Mindestens ein Strang liegt über der konfigurierten Warnschwelle für die Stromabweichung beim Entladevorgang.
Current Deviation Charge Warning 0x1000
/ (4096)
Mindestens ein Strang liegt unter der konfigurierten Warnschwelle für die Stromabweichung beim Ladevorgang.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.