0000509775_02_de

BC4Bxx-Messkabel für 1,2-2-V-Batterien mit 4 oder mehr Polen anbringen

  • (A) Polschraube
  • (B) Sicherungsscheibe
  • (C) Unterlegscheibe
  • (D) Messkabel
  • (E) Batterieanschluss
  • (F) Batteriepol
WICHTIG: Befestigen Sie das Kabel so nah wie möglich an den Batteriepolen, jedoch über den Batterieanschlüssen.
HINWEIS: Wenn die Batterie 4 Pole hat, schließen Sie das Kabel an alle Pole an. Wenn die Batterie mehr als 4 Pole hat, reicht es aus, das Messkabel nur an 4 Pole anzuschließen. Verwenden Sie für jede Batterie die gleichen Pole.

So befestigen Sie das BC4Cxx-Messkabel an der Batterie:

  1. Schließen Sie die roten Kabel an den Batterie-Pluspolen an.
  2. Schließen Sie die schwarzen Kabel an den Batterie-Minuspolen an.
  3. Ziehen Sie die Polschrauben mit dem vom Batteriehersteller empfohlenen Anzugsmoment an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.