0000509775_02_de

Anbringen von Buskabeln zwischen Modulen

VORSICHT
Nicht vorgesehener Gerätebetrieb
Verwenden Sie ausschließlich BACS-Buskabel des Originalherstellers (OEM). Wenn die Kabel ausgetauscht werden, kann die Gesamtfunktion des Batterieüberwachungssystems nicht gewährleistet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
Geringe Signalstärke
Verwenden Sie kein BACS-Buskabel, das die für die Verbindung angegebene maximale Kabellänge überschreitet.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Vor dem Anschließen der Buskabel:

  • Beachten Sie die Abstände zwischen den einzelnen Batterieblöcken und wählen Sie die entsprechende Kabellänge aus. Es stehen verschiedene Kabellängen zur Auswahl.

  • Das Modul, das dem Webmanager oder der Splitting Box am nächsten ist, sollte das erste Modul im Strang sein. Lassen Sie einen der beiden Bus-Ports frei und stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung zur Splitting Box oder zum Webmanager her.

  • Informationen und maximale Abstände für die Buskabelinstallation finden Sie im Kapitel Buskabellänge und Verdrahtungsdetails.

Bringen Sie die Buskabel zwischen allen Modulen an:

  1. Verbinden Sie die Buskabel zwischen den Modulen in jeder Reihe der Batteriebank. Die maximale Anzahl der Module in einem Busstrang ist 50.
  2. Schließen Sie ggf. die Buskabel zwischen den Modulen am Ende der Reihen an.
    HINWEIS: Verwenden Sie zum Verbinden der Reihen nicht das Modul, das dem Webmanager oder der Splitting Box am nächsten ist.
  3. Verbinden Sie ggf. die Buskabel zwischen den Fächern in der Batteriebank.
  4. Wiederholen Sie die entsprechenden Schritte für jeden Batteriestrang.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.