0000509775_02_de

Module des EcoStruxure Battery Management System befestigen

So befestigen Sie die Module des EcoStruxure Battery Management System auf den Batterien:
  1. Entfernen Sie die Klebefolie von den Befestigungsstreifen. Jedes Modul hat zwei Streifen.
  2. Positionieren Sie das Modul über der richtigen Position.
  3. Drücken Sie das Modul herunter und halten Sie es 5-10 Sekunden lang unter mäßigem Druck.
  4. Vergewissern Sie sich, dass das Modul sicher auf der Batterie befestigt ist.
  5. Verbinden Sie den Messkabelstecker mit der Buchse unten am Modul.
    HINWEIS: Das Messkabel ist mit einem mechanischen Schutz gegen versehentliche Polaritätsumkehr ausgestattet.

Beispiel für die Installation der Module des EcoStruxure Battery Management System

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.