0000509775_02_de

Batterievorschriften

Befolgen Sie bei der Batterieinstallation stets die in Ihrer Region geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften. Beispiel:

  • ZVEI-Veröffentlichung „Hinweise für den sicheren Umgang mit Elektrolyt für Bleiakkumulatoren“

  • ZVEI-Veröffentlichung „Sicherheitsdatenblatt für Akkumulatorsäure (verdünnte Schwefelsäure)“.

  • VDE 0510 Teil 2: 2001-12, gemäß EN 50272-2:2001: „Sicherheitsanforderungen für Sekundärbatterien und Batterieanlagen - Teil 2: Stationäre Batterien“.

  • IEEE-Norm 450-2002: „Empfohlene Vorgehensweise für Wartung, Test und Austausch von belüfteten Bleisäurebatterien für stationäre Anwendungen.“

  • IEEE-Norm 1188-2005: „Empfohlene Vorgehensweise für Wartung, Test und Austausch von ventilgeregelten Bleisäurebatterien für stationäre Anwendungen.“

  • IEEE-Norm 1375-1998: „Leitfaden für den Schutz von stationären Batteriesystemen“

Anweisungen und Informationen zu Installation, Wartung und Betrieb der Batterien erhalten Sie vom Originalhersteller (OEM) der Batterien.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.