0000509775_02_de

Buskabellänge und Verdrahtungsdetails

WICHTIG: Der maximale Abstand zwischen dem letzten Modul oder Gerät und dem Webmanager beträgt immer 60 m (196 ft). (C) + (E), (C) + (D) + (E) oder (C) + ((D) * 2) + (E), abhängig von der Anzahl der Splitting Boxen. Eine Splitting Box vergrößert den maximalen Abstand nicht.
HINWEIS: Wenn die maximale Entfernung vergrößert werden muss, kann sie durch einen Repeater auf bis zu 100 m (328 ft) ausgedehnt werden. Ein Repeater kann den Abstand zwischen z. B. dem Webmanager und einer Splitting Box erhöhen. Die maximalen Abstände werden dann vom Repeater anstatt vom Webmanager berechnet.
Bedeutung Beschreibung Max. Länge
(A) (Optional) Kabel zwischen Webmanager und jedem externen Sensor, der an COM2 angeschlossen ist. 15 m (49 ft)
(B) Stromversorgungskabel. Verwenden Sie stets eine stabilisierte Spannungsquelle. Die Standardspannungsversorgung liefert 12 V/2 A DC. Wenn mehr als 300 Module angeschlossen sind, wird stattdessen eine 12 V/3 A DC-Spannungsversorgung verwendet.
(C) Maximale Kabellänge zwischen dem Webmanager und den Splitting Boxen. 10 m (32 ft)
(D) Maximale Kabellänge zwischen den Splitting Boxen.* 2 m (6,5 ft)
(E) Maximale Kabellänge zwischen der Splitting Box und dem letzten Modul in der Reihe. 50 m (164 ft)
(F) Kabellänge zwischen Modulen in einer Reihe. Die Werte von (C), (D) und (E) werden mit 40 cm (16 in) berechnet. Die maximale Länge hängt von der Anzahl der Module und Kabel ab, die zwischen dem Webmanager und den Splitting Boxen verwendet werden. 40 cm (16 in)
(G) Die maximale Anzahl Module ist 512.
(H) Maximaler Abstand vom Webmanager zum letzten Stromsensor. 10 m (32 ft)
(I) Maximaler Abstand zwischen den potenzialfreien Kontakten und dem letzten GX_R_AUX. 50 m (164 ft)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.