0000509775_02_de

Allgemeine Informationen zur Positionierung

Die empfohlene Position befindet sich auf der Batterie.

Wenn nicht genug Platz auf der Oberseite der Batterie vorhanden ist, platzieren Sie das Modul des EcoStruxure Battery Management System an der Vorderseite der Batterie.

HINWEIS
Gefahr des Eintropfens von Gaskondensat in den Anschluss
  • Verlegen Sie die Module mit den Messkabeln in einer Schleife mit der Verbindung nach unten.
  • Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Original-Batteriezubehör (z. B. Kunststoffabdeckungen) nach dem Platzieren der wieder angebracht wurde.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Vermeiden Sie es, die Module des EcoStruxure Battery Management System auf Kühlrippen oder Steckern zu platzieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.