0000509775_02_de

Busschnittstelle installieren (GX_R_AUX)

Die GX_R_AUX wird über ein BACS-Buskabel mit dem BACS-Bus verbunden. Sie kann an verschiedenen Stellen des BACS-Busses angeschlossen werden, der den COM3-Port am Webmanager verwendet, z. B. an einen Stromsensor, eine Splitting Box, einen Repeater oder ein Modul.

Wenn mehrere GX_R_AUX-Geräte verwendet werden, konfigurieren Sie mit den DIP-Schaltern auf jedem GX_R_AUX-Gerät, das mit demselben Webmanager verbunden ist, eine eindeutige Adresse.

HINWEIS: Die maximale Buskabellänge ist von der Anschlussstelle abhängig. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Buskabellänge und Verdrahtungsdetails.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.