0000509775_02_de

Sensormanager und zusätzliche Sensoren installieren

Falls weitere Sensoren benötigt werden, kann anstelle des autonomen Temperatur- und Feuchtigkeitssensors ein Sensormanager verwendet werden.

Sensormanager anschließen

Der Sensormanager muss mit dem mitgelieferten Mini-DIN-8/DB-9-Kabel direkt mit dem COM2-Port am Webmanager verbunden werden. Die maximale Kabellänge für Verbindungen zu COM2 beträgt 15 m (49 ft).

HINWEIS: Es gibt nur einen COM2-Port, d. h. es kann nur ein Sensormanager an einen Webmanager angeschlossen werden.

Zusätzliche Sensoren und Geräte verbinden

Zusätzliche Sensoren können über RJ12-Kabel mit dem Sensormanager verbunden werden.

Jeder Port am Sensormanager verfügt über 2 analoge Eingangskanäle, 1 digitalen Eingangskanal und 1 digitalen Ausgangskanal. Die Anzahl der Sensoren oder Geräte, die an einen Port angeschlossen werden können, hängt vom Typ der Sensoren und Geräte ab. Verschiedene Sensoren und Geräte benötigen unterschiedliche Kanäle.

HINWEIS: Der Wasserstoffsensor benötigt zwei Ports (2 digitale Eingangskanäle).

Sensor/Gerät

Erforderlicher Kanal

Temperatursensor

1 analoger Eingangskanal

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

2 analoge Eingangskanäle

Stromsensor

1 analoger Eingangskanal

Wasserstoffsensor

2 digitale Eingangskanäle

Summer

1 digitaler Eingangskanal

Taschenlampe

1 digitaler Eingangskanal

Beispiel für einen möglichen Sensoranschluss an einen Sensormanager-Port

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.