0000509775_02_de

Autonomen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor installieren

Ein autonomer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor muss mit dem mitgelieferten Mini-DIN-8/DB-9-Kabel direkt an den COM2-Port des Webmanagers angeschlossen werden. Die maximale Kabellänge für Verbindungen zu COM2 beträgt 15 m (49 ft).

HINWEIS: Es gibt nur einen COM2-Port, d. h. es kann nur ein autonomer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor an einen Webmanager angeschlossen werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.