0000509775_02_de

Batteriemesskabel installieren

VORSICHT
FEHLERHAFTE MESSUNGEN
Achten Sie darauf, die Polschrauben mit dem richtigen Anzugsmoment für Ihre Batterie anzuziehen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
Verbinden Sie das Messkabel immer mit dem rechten Pol, das rote Kabel mit dem Pluspol und das schwarze Kabel mit dem Minuspol. Wenn die Kabel umgekehrt angeschlossen werden, kann die integrierte Sicherung beschädigt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Messkabel für Ihren Batterietyp mit dem richtigen Kabel anzuschließen:

HINWEIS: Informationen zu den Widerstands-/Impedanzmessungen finden Sie in den Anschlussrichtlinien des Batterieherstellers.

4 V-16-V-Batterien 1,2-V-2-V-Batterien mit 2 Polen 1,2-V-2-V-Batterien mit mindestens 4 Polen
BC5xx-Messkabel BC4Bxx-Messkabel
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.