0000509775_02_de

Modulports, LEDs und Tasten

Teil Name Beschreibung/Status
(A) Betriebsmodus Status-LED Je nach Farbe und Blinkgeschwindigkeit befindet sich das Modul in verschiedenen Modi:
  • Grün: Betriebsmodus (Adresse programmiert und Kommunikation aktiv).
  • Blinkt grün: Bereitschaftsmodus (Adresse programmiert und Kommunikation aktiv).
  • Grün und Rot abwechselnd: Suchmodus.
  • Rot: Alarmmodus (die Messwerte liegen über oder unter dem eingestellten Schwellwert).
  • Blinkt rot: Standardmodus (keine programmierte Adresse, Standard-Auslieferungszustand oder nach Zurücksetzen der Adresse).
  • Blinkt schnell rot: Programmiermodus (Adressprogrammierung läuft, kann registriert werden).
  • Aus: Ruhemodus (mit dem Messkabel verbunden, aber keine Kommunikation aktiv).
(B) BACS-Bus-Ports Zwei RJ10-Ports für den Busanschluss.
(C) Taste zur Adressenregistrierung Ermöglicht die Registrierung eines Moduls bei der Programmierung des Adressbereichs der Konfiguration. Kann mit dem speziellen Zubehörstift gedrückt werden.
(D) Messkabel-Port Ein Port für den Anschluss des Batteriemesskabels.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.