0000509775_02_de

SNMP-OID-Liste

Es gibt mehrere Objektbezeichner (OID), die im Webmanager des EcoStruxure Battery Management System über SNMP verfügbar sind. Der SNMP-Zugriff des Webmanagers muss konfiguriert werden. Navigieren Sie zum Anzeigen und Ändern der SNMP-Einstellungen über die Web-Oberfläche zu Dienste > SNMP-Agent.

Die MIB-Datei kann unter www.se.com heruntergeladen werden.

HINWEIS: Einige Lesewerte haben einen Skalierungsfaktor. Der Lesewert muss mit dem Skalierungsfaktor multipliziert werden, um den richtigen Wert für die Maßeinheit zu erhalten.

Einstellungen – OIDs

HINWEIS: Die bacsSettings zeigt die konfigurierten Einstellungen und Alarmschwellenwerte für das Setup. Die Tabelle bacsSettings enthält eine Kombination aus read only- und read-write-OIDs Alle anderen Tabellen enthalten nur read only-OIDs

OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.1 / OID-Name: bacsSettings

OID-Adresse OID-Name Beschreibung
(read only / read-write)
Skalierung [Einheit] Beispiel für den Lesewert*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.1 bacsModuleType Modultyp. 0 = C20, 1 = C21, 10 = C30, 20 = C40, 20 = C41.
(read only)
1 c20(0) -> Modultyp C20
1.3.6.1.2.1.33.5.1.2 bacsNumStrings Anzahl der Batteriestränge.
(read only)
1 2
1.3.6.1.2.1.33.5.1.3 bacsNumBatteries Gesamtanzahl der Batterien.
(read only)
1 18
1.3.6.1.2.1.33.5.1.4 bacsBattCap Kapazität der installierten Batterien.
(read only)
1 [Ah] 50
1.3.6.1.2.1.33.5.1.5 bacsLogRate1 Der konfigurierte Zeitraum zwischen den Protokollaufzeichnungen während des Normalbetriebs. Zeitraum zwischen den Protokollaufzeichnungen.
(read only)
1 [s] 1200 -> 1200 Sekunden (20 Minuten)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.6 bacsLogRate2 Der konfigurierte Zeitraum zwischen den Protokollaufzeichnungen während des Ladens oder Entladens.
(read only)
1 [s] (Die Messungen werden so schnell wie möglich durchgeführt.)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.7 bacsImpcPollRate Der konfigurierte Zeitraum zwischen internen Impedanzabfragen.
(read-write)
1 [min] 720 -> 720 Minuten (12 Stunden)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.8 bacsImpcLowAlarm Alarmstufe Impedanz niedrig.
(read-write)
0,01 [mΩ] 110 -> 1,1 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.9 bacsImpcHighAlarm Alarmstufe Impedanz hoch.
(read-write)
1 5000 -> 50 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.10 bacsTemperatureLowAlarm Temperaturalarm unter diesem Wert.
(read-write)
0,1 [C° oder F°]* 50 -> 5 C°
1.3.6.1.2.1.33.5.1.11 bacsTemperatureHighAlarm Temperaturalarm über diesem Wert.
(read-write)
0,1 [C° oder F°]* 350 -> 35 C°
1.3.6.1.2.1.33.5.1.12 bacsVoltageLowAlarm Spannungsalarm unter diesem Wert.
(read-write)
0,01 [V] 1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.13 bacsVoltageHighAlarm Spannungsalarm über diesem Wert.
(read-write)
0,01 [V] 1550 -> 15,5 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.14 bacsImpcLowWarn Warnstufe Impedanz niedrig.
(read-write)
0,01 [mΩ] 120 -> 1,2 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.15 bacsImpcHighWarn Warnstufe Impedanz hoch.
(read-write)
0,01 [mΩ] 4000 -> 40 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.16 bacsTemperatureLowWarn Temperaturwarnung unter diesem Wert.
(read-write)
0,1 [C° oder F°]* 100 -> 10 C°
1.3.6.1.2.1.33.5.1.17 bacsTemperatureHighWarn Temperaturwarnung über diesem Wert.
(read-write)
0,1 [C° oder F°]* 300 -> 30 C°
1.3.6.1.2.1.33.5.1.18 bacsVoltageLowWarn Spannungswarnung unter diesem Wert.
(read-write)
0,01 [V] 1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.19 bacsVoltageHighWarn Spannungswarnung über diesem Wert.
(read-write)
0,01 [V] 1410 -> 14,1 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.20 bacsTemperatureUnit Aktuell verwendete Temperatureinheit. 0 = Celsius, 1 = Fahrenheit.
(read-write)
1 Celsius(0)
1.3.6.1.2.1.33.5.1.21 bacsStringVoltageLowAlarm Die konfigurierte Alarmschwelle für den Alarm bei zu hoher Batteriestrang-Spannung.
(read-write)
0,01 [V] 10500 -> 105 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.22 bacsStringVoltageHighAlarm Die konfigurierte Alarmschwelle für den Alarm bei zu niedriger Batteriestrang-Spannung.
(read-write)
0,01 [V] 13500 -> 135 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.23 bacsStringVoltageLowWarn Die konfigurierte Alarmschwelle für die Warnung bei zu hoher Batteriestrang-Spannung.
(read-write)
0,01 [V] 11000 -> 110 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.24 bacsStringVoltageHighWarn Die konfigurierte Alarmschwelle für die Warnung bei zu niedriger Batteriestrang-Spannung.
(read-write)
0,01 [V] 12500 -> 125 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.25 bacsStringCurrentDeviationDischargeAlarm Die konfigurierte Alarmschwelle für den Alarm bei Stromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write)
0,01 [A] 1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.26 bacsStringCurrentDeviationChargeAlarm Die konfigurierte Alarmschwelle für den Alarm bei Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write)
0,01 [A] 1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.27 bacsStringCurrentDeviationDischargeWarn Die konfigurierte Warnschwelle für die Warnung bei Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write)
0,01 [A] 500 -> 5 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.28 bacsStringCurrentDeviationChargeWarn Die konfigurierte Warnschwelle für die Warnung bei Ladestromdifferenz zwischen den Batterien.
(read-write)
0,01 [A] 500 -> 5 A

Objekte – OIDs

OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / OID-Name: bacsObjects

OID-Adresse OID-Name Beschreibung Skalierung [Einheit] Beispiel für den Lesewert
1.3.6.1.2.1.33.5.2.1 bacsStatus EcoStruxure Battery Management System -Status-Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der allgemeinen Status-Flags. (Dezimalformat) 65 -> 0x0041
1.3.6.1.2.1.33.5.2.2 bacsAvModuleVolt Durchschnittliche Modulspannung. 0,01 [V] 1287 -> 12,87 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.3 bacsTotalVolt Gesamtspannung aller Module. 0,01 [V] 23176 -> 231,76 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.4 bacsNumModules Die Anzahl der installierten Batteriemodule. 1 18
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5 bacsModuleTable Die Liste der Batterietabelleneinträge. Nicht zutreffend Nicht zutreffend
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1 bacsModuleEntry Ein Eintrag, der Informationen zu einer bestimmten Batterie enthält. Nicht zutreffend Nicht zutreffend
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.1 bacsModuleIndex Die Modulkennung. 1
  • bacsModuleIndex.1: 0
  • bacsModuleIndex.2: 1
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.2 bacsModuleVoltage Sortierte Liste der gemessenen Batteriespannungen für jedes Modul. 0,01 [V]
  • bacsModuleVoltage.1: 1290
  • bacsModuleVoltage.2: 1288
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.3 bacsModuleTemperature Sortierte Liste der von jedem Modul gemessenen Temperatur. 0,1 [C° oder F°]*
  • bacsModuleTemperature.1: 270
  • bacsModuleTemperature.2: 270
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.4 bacsModuleBypass Sortierte Liste der von jedem Modul gemessenen Modulumgehung. 0,1 [%]
  • bacsModuleBypass.1: 0
  • bacsModuleBypass.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.5 bacsModuleResistance Sortierte Liste der in jedem Modul gemessenen Modulimpedanz. 0,01 [mΩ]
  • bacsModuleResistance.1: 468
  • bacsModuleResistance.2: 471
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.6 bacsModuleState Die allgemeinen Alarm-Flags des Moduls. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags. (Dezimalformat)
  • bacsModuleState.1: 0
  • bacsModuleState.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.6 bacsNumStrings Die Anzahl der installierten Batteriestränge. 1 2
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7 bacsStringTable Die Liste der Strang-Tabelleneinträge. Nicht zutreffend Nicht zutreffend
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1 bacsStringEntry Ein Eintrag, der Informationen zu einem bestimmten Batteriestrang enthält. Nicht zutreffend Nicht zutreffend
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.1 bacsStringIndex Die Strang-Kennung. 1
  • bacsStringIndex.1: 0
  • bacsStringIndex.2: 1
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.2 bacsStringCurrent Der Strang-Strom. 0,01 [A]
  • bacsStringCurrent.1: 0
  • bacsStringCurrent.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.3 bacsStringTotalVolt Die Strang-Gesamtspannung. 0,01 [V]
  • bacsStringTotalVolt.1: 11497
  • bacsStringTotalVolt.2: 11438
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.4 bacsStringAverageVol Die Strang-Durchschnittsspannung pro Batterie. 0,01 [V]
  • bacsStringAverageVol.1: 1277
  • bacsStringAverageVol.2: 1270
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.5 bacsStringCurrentAC Der Strang-Wechselstrom. 0,01 [A]
  • bacsStringCurrentAC.1: 0
  • bacsStringCurrentAC.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.6 bacsStringAlarm Die allgemeinen Strang-Alarmflags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags. (Dezimalformat)
  • bacsStringAlarm.1: 0
  • bacsStringAlarm.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.7 bacsStringAlarm2 Die Strang-Alarmflags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags für Batteriestränge. (Dezimalformat)
  • bacsStringAlarm2.1: 0
  • bacsStringAlarm2.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)

Alarm-OIDs

OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.3 / OID-Name: bacsAlarms

OID-Adresse OID-Name Beschreibung
1.3.6.1.2.1.33.5.3.1 bacsAlarmsPresent Die aktuelle Anzahl der aktiven Alarmzustände.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2 bacsAlarmTable Eine Liste mit Alarmeinträgen.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1 bacsAlarmEntry Ein Eintrag, der Informationen zu einem bestimmten Alarm enthält.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.1 bacsAlarmId Eine eindeutige Kennung für einen Alarmzustand. Dieser Wert muss konstant bleiben.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.2 bacsAlarmDescr Ein Verweis auf ein Alarmbeschreibungsobjekt. Das referenzierte Objekt sollte nicht zugänglich sein, sondern vielmehr für eine eindeutige Beschreibung des Alarmzustands verwendet werden.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.3 bacsAlarmTime Der Wert von sysUpTime, als der Alarmzustand erkannt wurde. Wenn der Alarmzustand während des Webmanager-Starts erkannt wurde und vermutlich vor dem Webmanager-Start vorhanden war, dann ist dcAlarmTime = 0.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 bacsWellKnownAlarms Eine Liste mit Traps finden Sie unter Alarm-Trap-Liste.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.4 bacsModuleAlarmsPresent Die Anzahl der Module des EcoStruxure Battery Management System , die sich derzeit in einem Alarmzustand befinden.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.5 bacsModuleWarningsPresent Die Anzahl der Module des EcoStruxure Battery Management System , die sich derzeit in einem Warnungszustand befinden.

Alarm-Trap-Liste

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass ein Trap-Empfänger korrekt konfiguriert ist, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn der Trap aktiv ist.

OID-Adresse (SNMP-Traps): 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / OID-Name: bacsWellKnownAlarms

OID-Adresse OID-Name Beschreibung
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.1 bacsAlarmSystemError Dieses Objekt weist auf ein Kommunikationsproblem zwischen dem Webmanager und einem oder mehreren Batteriemodulen hin.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.2 bacsAlarmResistWarn Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Warnstufe liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.3 bacsAlarmResistAlarm Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Alarmstufe liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.4 bacsAlarmVoltage Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien außerhalb des definierten Bereichs liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.5 bacsAlarmTemperature Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien außerhalb des definierten Bereichs liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.6 bacsAlarmVoltageHigh Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Bereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.7 bacsAlarmVoltageLow Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Bereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.8 bacsAlarmTemperatureHigh Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Bereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.9 bacsAlarmTemperatureLow Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Bereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.10 bacsAlarmResistAlarmHigh Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Alarmstufe liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.11 bacsAlarmResistAlarmLow Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien unter der Alarmstufe liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.12 bacsAlarmEqualizing Dieses Objekt gibt an, dass die Ausgleichsfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.13 bacsAlarmVoltageWarnHigh Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.14 bacsAlarmVoltageWarnLow Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.15 bacsAlarmTemperatureWarnHigh Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.16 bacsAlarmTemperatureWarnLow Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.17 bacsAlarmResistWarnHigh Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.18 bacsAlarmResistWarnLow Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.19 bacsAlarmInitializing Der Webmanager wird initialisiert.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.20 bacsAlarmCommunicationLost BACS-Buskommunikation unterbrochen.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.21 bacsAlarmBatteryBreakerOpen Batterie-Leistungsschalter geöffnet.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.22 bacsAlarmThermalRunaway Thermisches Durchgehen erkannt.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.23 bacsAlarmSensorCommunicationLost Die Sensorkommunikation wurde unterbrochen.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.24 bacsAlarmDischarging Die Batterien werden entladen.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.25 bacsAlarmDischargingStopped Die Batterien werden nicht mehr entladen.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.26 bacsAlarmMaxVoltageDiff Die Spannungsdifferenz ist zu hoch.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.27 bacsAlarmStringVoltHigh Die Batteriestrang-Spannung liegt über der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.28 bacsAlarmStringVoltLow Die Batteriestrang-Spannung liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.29 bacsAlarmStringVoltHighWarn Die Batteriestrang-Spannung liegt über der konfigurierten Warnschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.30 bacsAlarmStringVoltLowWarn Die Batteriestrang-Spannung liegt unter der konfigurierten Warnschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.31 bacsAlarmStringCurrentHigh Der Batteriestrang-Strom liegt über der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.32 bacsAlarmStringCurrentLow Der Batteriestrang-Strom liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.33 bacsAlarmStringCurrentHighWarn Der Batteriestrang-Strom liegt über der konfigurierten Warnschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.34 bacsAlarmStringCurrentLowWarn Der Batteriestrang-Strom liegt unter der konfigurierten Warnschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.35 bacsAlarmStringEqualizingDisabled Die Batteriestrang-Ausgleichsfunktion ist deaktiviert.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.36 bacsAlarmStringCurrDeviationCharge Die Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.37 bacsAlarmStringCurrDeviationDischarge Die Entladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Alarmschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.38 bacsAlarmStringCurrDeviationChargeWarn Die Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Warnschwelle.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.39 bacsAlarmStringCurrDeviationDischargeWarn Die Entladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Warnschwelle.

Traps – OIDs

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass ein Trap-Empfänger korrekt konfiguriert ist, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn der Trap aktiv ist.

OID-Adresse (SNMP-Traps): 1.3.6.1.2.1.33.5.4 / OID-Name: bacsTraps

OID-Adresse OID-Name Beschreibung
1.3.6.1.2.1.33.5.4.1 bacsTrapAlarmEntryAdded Wird gesendet, wenn ein Alarm im System auftritt.
1.3.6.1.2.1.33.5.4.2 bacsTrapAlarmEntryRemoved Wird gesendet, wenn ein Alarm im System verschwindet.

GX_R_AUX-OIDs

HINWEIS: In gxRAUX können die Eingangs-OIDs den Status „Normal“ oder „Alarm“ haben. Die Ausgangs-OIDs können den Status „Ein“ oder „Aus“ haben.

OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.5 / OID-Name: gxRAUX

OID-Adresse OID-Name Beschreibung Beispiel für den Lesewert
1.3.6.1.2.1.33.5.5.1 gxRAUX1Input1 Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.2 gxRAUX1Input2 Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.3 gxRAUX1Input3 Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.4 gxRAUX1Input4 Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.5 gxRAUX1Output1 Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.6 gxRAUX1Output2 Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.7 gxRAUX1Output3 Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.8 gxRAUX1Output4 Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.9 gxRAUX2Input1 Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.10 gxRAUX2Input2 Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.11 gxRAUX2Input3 Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.12 gxRAUX2Input4 Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.13 gxRAUX2Output1 Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.14 gxRAUX2Output2 Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.15 gxRAUX2Output3 Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.16 gxRAUX2Output4 Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.17 gxRAUX3Input1 Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.18 gxRAUX3Input2 Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.19 gxRAUX3Input3 Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.20 gxRAUX3Input4 Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.21 gxRAUX3Output1 Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.22 gxRAUX3Output2 Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.23 gxRAUX3Output3 Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.24 gxRAUX3Output4 Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.25 gxRAUX4Input1 Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.26 gxRAUX4Input2 Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.27 gxRAUX4Input3 Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.28 gxRAUX4Input4 Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.29 gxRAUX4Output1 Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.30 gxRAUX4Output2 Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.31 gxRAUX4Output3 Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.32 gxRAUX4Output4 Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 4. off ( 0 )
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.