0000509775_02_de

Module über den Programmierer konfigurieren

HINWEIS
Um die Module zu programmieren, muss der Schieberegler auf der Programmierer-Seite auf Ein gestellt werden. Dadurch wird der Programmiermodus aktiviert und die Busabfrage gestoppt. Nach der Programmierung der Moduladressen können Sie den Schieberegler auf Aus stellen, um den Programmiermodus zu deaktivieren und in den Betriebsmodus zu wechseln.

Der integrierte Programmierer wird zur Konfiguration der Module verwendet. Navigieren Sie über das Seitenmenü zu Geräte > BACS > Programmer, um die Programmierer-Seite aufzurufen.

Ausgehend von der Programmier-Seite können Sie:

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.