0000509775_02_de

Technische Daten und Teile der Splitting Box

Abmessungen (L x B x H) 92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 in)
Schutzart IP 40
Befestigung Mit einer zusätzlichen Befestigungsklemme ist die Befestigung auf einer DIN-Schiene möglich, siehe Befestigungsclip.
Zertifizierungen UL, CSA und CE

Teile der Splitting Box

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6506 BMS BACS PASSIVE SPLITTING BOX Passives Gerät, keine Stromversorgung erforderlich.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.