0000509775_02_de

Webmanager-Ports, -LEDs und -Tasten

Webmanager-Ports

Teil Name Beschreibung
(A) USB (Nicht verwendet).
(B) COM1-Port RS-232-Port. (Nicht verwendet).
(C) Service-Port RS-232-Port für den Anschluss eines PCs/Laptops zum Auslesen der Module mittels spezifischer Servicesoftware.
(D) DC-Eingang Spannungsversorgungsanschluss. Innen (-) minus, außen (+) plus. Verwenden Sie stets eine stabilisierte Spannungsquelle. Die Standardspannungsversorgung liefert 12 V/2 A DC. Wenn mehr als 300 Module angeschlossen sind, wird stattdessen eine 12 V/3 A DC-Spannungsversorgung verwendet.
(E) LAN-Port Ethernet 10/100 Mbit RJ45-Port mit integrierter LED.
  • Grün: Mit dem Netzwerk verbunden.
  • Gelb: Netzwerkaktivität.
(F) COM2-Port Mini-DIN-8-Port für optionale Geräte, Sensoren oder Netzwerke (MODBUS, RS-232, Profibus, LONBus usw.).
(G) Batteriebus-Ports (COM3) für den BACS-Bus Zwei RJ10-Ports für den Anschluss an Module, Splitting Boxen, Stromsensoren oder Zusatzgeräte.
(H) Alarmkontakt Potenzialfreier Kontakt zum allgemeinen Alarmsignal im Webmanager.

Webmanager-LEDs und -Tasten

Teil Name Beschreibung/Status
(I) Rote Status-LED
  • Ein: Neustart oder Trennung der Verbindung an COM1, COM2 oder einem oder mehreren Modulen auf dem BACS-Bus (Batteriebus/COM3)
  • Langsames Blinken: Aktualisierung läuft
  • Schnelles Blinken: Update fehlgeschlagen
(J) Grüne Status-LED
  • Langsames Blinken: Betrieb
(K) Schiebeschalter Schiebeschalter zur Einstellung der verschiedenen Modi für den Webmanager:
  • Linke Position: Betriebsart. Konfigurierte IP-Adresse verwendet oder Standardadresse (10.10.10.10), wenn noch nicht geändert.
  • Mittlere Position: Konfigurationsmodus. In diesem Modus wird die IP-Adresse nach einem Neustart auf den Standardwert (10.10.10.10) gesetzt.
  • Rechte Position: DHCP ist aktiv und die IP-Adresse wird automatisch eingestellt.
(L) Stummschalttaste Drücken Sie diese Taste, um den allgemeinen akustischen Alarm zu bestätigen und stumm zu schalten. Die Alarm-LED leuchtet gelb.
(M) Alarm-LED LED für den allgemeinen Alarm im Webmanager:
  • Grün: OK
  • Gelb: Allgemeiner Alarm aktiv, aber bestätigt/stumm geschaltet (Stummschalttaste gedrückt)
  • Rot: Allgemeiner Alarm aktiv und hörbar
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.