0000509775_02_de

Fehlerbehebung

Problem Überprüfung
Die Spannungsversorgungs-LEDs des Webmanagers leuchten nicht.
  • Überprüfen Sie den Status und den Anschluss der Spannungsversorgung.
  • Prüfen Sie, ob eine korrekte Spannungsversorgung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Webmanager-Ports.
Keine lokale Verbindung mit dem Webmanager
  • Überprüfen Sie die Position des Schiebeschalters. Wenn sich der Schiebeschalter in der linken Position befindet, wird die voreingestellte IP-Adresse verwendet. Wenn die IP-Adresse geändert wurde, können Sie die IP-Adresse auf die hartcodierte Adresse (10.10.10.10) einstellen, indem Sie den Schiebeschalter in die mittlere Position bringen und den Webmanager neu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Webmanager-LEDs und -Tasten und Erste lokale Verbindung mit dem Webmanager.
Keine oder schwache BACS-Buskommunikation
  • Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Webmanager und den Modulen sowie allen Splitting Boxen, Repeatern, Konvertern, Sensoren oder anderen Geräten.
  • Stellen Sie sicher, dass die maximalen Buskabellängen nicht überschritten werden. Details finden Sie unter Buskabellänge und Verdrahtungsdetails.
  • Überprüfen Sie, ob die Module und Kabel kompatibel sind (korrekter Typ und Version). Weitere Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric Kundenserviceteam.
Keine oder falsche Messung von Modulen
  • Vergewissern Sie sich, dass die Messkabel richtig auf den Batteriepolen positioniert und gemäß den Angaben des Originalherstellers (OEM) für die Batterien festgezogen sind. Weitere Informationen finden Sie unter Batteriemesskabel installieren.
  • Überprüfen Sie die Modulplatzierung und ggf. die Platzierung des externen Temperatursensors. Weitere Informationen finden Sie unter Module des EcoStruxure Battery Management System platzieren.
  • Überprüfen Sie, ob die Sicherung am Messkabel beschädigt ist. Schließen Sie das Modul an ein anderes Messkabel an, um zu überprüfen, ob die Module ordnungsgemäß funktionieren.
Keine Modbus- oder SNMP-Kommunikation vom Webmanager
  • Überprüfen Sie die IP-Adresseinstellungen über die Weboberfläche des Webmanagers.
  • Überprüfen Sie, ob die Modbus- oder SNMP-Einstellungen auf der Weboberfläche des Webmanagers richtig konfiguriert sind.
Auf der Weboberfläche des Webmanagers werden falsche Werte angezeigt.
  • Löschen Sie den Webbrowser-Cache. Zuvor im Cache gespeicherte Daten können zur Folge haben, dass falsche Informationen angezeigt werden. Dies kann insbesondere dann auftreten, wenn Verbindungen zu mehreren Webmanagern über denselben Webbrowser hergestellt werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.