DOCA0248FR-19

Passerelle Panel Server Advanced

Panel Server Advanced est une passerelle tout-en-un à hautes performances qui est utilisée pour récupérer les données des appareils IEEE 802.15.4 et Modbus.

Panel Server Advanced est un concentrateur de données pour appareils sans fil (voir la liste détaillée).

Panel Server Advanced est disponible avec différentes alimentations :

  • PAS800 : 110-277 Vca/Vcc

  • PAS800L : 24 Vcc

  • PAS800P : Power over Ethernet (PoE)

Panel Server Advanced offre les fonctionnalités suivantes :

  • Deux ports RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Connectivité Modbus TCP/IP en amont (connexion à la périphérie)

  • Connectivité Wi-Fi en amont

  • Point d'accès WiFi

  • Connectivité Modbus TCP/IP en aval

  • Connectivité IEEE 802.15.4 en aval

  • Connectivité Modbus-SL en aval

  • Deux entrées numériques (PAS800L)

  • Antenne externe Wi-Fi

  • Antenne externe IEEE 802.15.4

  • Echantillonnage des données

  • Enregistrement de données (3 ans)

  • Compatible avec les outils de mise en service suivants de Panel Server et les appareils connectés :

    • Logiciel EcoStruxure Power Commission

    • Pages Web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible avec les applications cloud Schneider Electric suivantes :

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convention

EcoStruxure Panel Server est désigné ci-après sous le nom Panel Server.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.