DOCA0248FR-19

Nouvelles fonctionnalités de la version 002.001.000

  • Prise en charge des commandes suivantes du cloud vers les appareils Exiway Link

    • Localiser un appareil Exiway Link pour le faire clignoter pendant cinq minutes

    • Désactiver ou activer les tests périodiques

    • Démarrer le test fonctionnel

    • Allumer ou éteindre la lumière

    • Synchroniser les appareils Exiway Link

  • Ajout des commandes suivantes des pages Web vers les appareils Exiway Link :

    • Localiser un appareil Exiway Link pour le faire clignoter pendant cinq minutes

    • Désactiver ou activer les tests périodiques

    • Démarrer le test fonctionnel

  • Ajout de l'échantillonnage et de la publication des mesures environnementales en temps réel suivantes, en fonction de l'appareil connecté :

    • Tension de la batterie

    • Température interne

    • Liaison RSSI

  • Ajout de l'exportation des données sélectionnées et affichées dans la page Tendances

Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web Panel Server :

  • Page Surveillance et contrôle organisée en deux vues :

    • Vue d'appareil : la vue centrée sur l'appareil permet d'afficher les données concernant un (1) appareil. Les données sont affichées sous forme de widgets pour chaque type de données.

    • Vue d'appareils multiples : sélectionnez jusqu'à 5 appareils et 2 types de données à afficher. La sélection est conservée lorsque vous cliquez ailleurs puis revenez à la vue. Un lien sur chaque nom d'appareil affiche directement la vue de cet appareil.

  • Ajout de la gravité des alarmes dans la page Gestion des données pour des appareils individuels.

  • Indicateur d'état de connexion des appareils sans fil : état de connexion ajouté en orange pour une qualité de connexion réduite avec perte possible de communication.

  • Lien de la page Notifications vers la page Surveillance et contrôle pour chaque appareil permettant de voir les détails de l'alarme.

  • Dans les paramètres de publication, ajout de la bascule Inclure les données passées permettant de choisir d'inclure toutes les données passées (jusqu'à trois mois) dans la première publication.

  • Dans les pages Tendances, afficher les données en sélectionnant l'une des options suivantes :

    • Utilisations individuelles : une ou plusieurs

    • Principales utilisations : six utilisations principales par consommation

    • Toutes les utilisations : liste exhaustive des données

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.