DOCA0248FR-19

Version de firmware 001.003.001

Présentation

  • Pages Web EcoStruxure Panel Server de surveillance.

  • Alarmes pour capteurs d'énergie sans fil PowerTag et PowerLogic Tag :

    • Alarme de courant nominal 45 %

    • Alarme de courant nominal 50 %

    • Alarme de courant nominal 80 %

    • Alarme de courant nul

  • Mode d'infrastructure Wi-Fi avec antenne interne ou antenne externe (référence PASA-ANT1).

  • Antenne externe pour appareils sans fil (référence PASA-ANT1).

  • Ajout manuel d'appareils Modbus Série connectés à une passerelle enfant/en aval. Par exemple, les passerelles enfants/aval peuvent être des passerelles Panel Server, Link150 ou tierces.

    Exemple : Deux appareils Modbus Série sont connectés à un Panel Server enfant/en aval dans une topologie distincte. Le Panel Server (PAS#2) enfant/aval est connecté à un port Ethernet du Panel Server (PAS#1) enfant/aval. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Diagnostic Ethernet pour valider l’intégration de Panel Server dans la communication en amont.

  • Langues prises en charge dans les pages Web Panel Server : anglais, français, italien, espagnol, allemand, russe.

  • Pour les appareils sans fil, configuration de la période de communication par famille (énergie, ambiant, contrôle) sur les pages Web d’Panel Server et le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • Afficheur FDM128 pris en charge, mais doit être mis à jour vers la dernière version du micrologiciel FDM128 (version  8.0.30 ou supérieure). Pour plus d'informations sur les appareils sans fil pris en charge, consultez le document DOCA0151EN Enerlin'X FDM128 – Ethernet Display for Eight Devices – Firmware Release Notes.

    Acti9 Active, les auxiliaires de signalisation sans fil pour ComPacT, PowerPacT et PowerLogic Tag ne sont pas affichés.

  • Accès à distance (action locale requise pour activer l'accès à distance aux pages Web d’Panel Server).

Problèmes connus

La version 2.24 du logiciel EcoStruxure Power Commission n'utilise pas l'ID de serveur virtuel pour accéder aux appareils Modbus Série.

Lorsqu'un ID de serveur virtuel autre que l'adresse Modbus physique / l'ID de serveur est attribué à un appareil Modbus Série, la version 2.24 du logiciel EcoStruxure Power Commission utilise l'adresse Modbus physique / l'ID de serveur pour accéder à l'appareil Modbus Série.

Pour éviter tout problème lors de la mise en service d'appareils Modbus Série dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, assurez-vous que l'adresse Modbus/l'ID de serveur physique et l'ID de serveur virtuel de chaque appareil Modbus en aval sous la passerelle Panel Server sont uniques et n'ont pas été déjà attribués comme adresse Modbus physique ou ID de serveur virtuel à un appareil sans fil, Modbus Série ou Modbus TCP/IP.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

  • Option 1 - Modifiez l'adresse Modbus physique de l'appareil sur le réseau Modbus Série comme suit :

    1. Utilisez comme adresse Modbus physique de l'appareil, une valeur non attribuée comme ID de serveur virtuel à un autre appareil sans fil, Modbus Série ou Modbus TCP/IP.

    2. Connectez-vous aux pages Web de Panel Server et mettez à jour l'adresse Modbus physique / l'ID de serveur de l'appareil dans Panel Server.

  • Option 2 - Modifiez l'ID de serveur virtuel de l'appareil dans Panel Server comme suit :

    Connectez-vous aux pages Web de Panel Server et attribuez à l'ID de serveur virtuel de l'appareil une valeur différente de l'adresse Modbus physique/l'ID de serveur de tout autre appareil du réseau Modbus Série.

Fonctions

Le tableau suivant présente les fonctions disponibles sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.003.001.

Disponible

Non disponible

Fonctions

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Pages Web intégrées pour le diagnostic

Pages Web intégrées pour surveiller tous les appareils pris en charge (voir les références commerciales dans Appareils pris en charge).

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu’à 30 appareils sans fil dont des capteurs PowerTag Energy, des capteurs d'énergie PowerLogic Tag, des auxiliaires de signalisation sans fil Acti9 Active pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, des capteurs CO2 sans fil, des capteurs de température et d’humidité sans fil PowerTag A, PowerTag Ambient, des capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110 et des capteurs HeatTagPowerLogic , avec au maximum :

    • 20 capteurs d'énergie PowerTag ou PowerLogic Tag ou Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT

  • ou jusqu’à 65 capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110

Antenne externe pour appareils sans fil (référence : PASA-ANT1)

Entrées numériques (PAS800L)

Mise en service avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service avec les pages Web d’Panel Server

Surveillance avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et les pages Web d’Panel Server

Interface homme-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Configuration

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Pages Web intégrées pour les paramètres Ethernet de la communication en amont

Pages Web intégrées pour les réglages Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus Série

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

DPWS

HTTPS

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Advanced :

    • Fonction de sauvegarde et de restauration de la configuration de Panel Server non disponible.

    • Les alarmes ne sont pas définies et ne s'affichent pas dans les pages Web d’Panel Server.

    • Aucune fonction de collecte de données depuis un appareil terminal sans fil connecté à une passerelle enfant/aval de Panel Server (par exemple, un autre Panel Server, une passerelle PowerTag Link ou Smartlink SIB).

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s, configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique du Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus RS485 est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limitations sur Smartlink Modbus :

    • Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission, pas via les pages Web d’Panel Server.

    • État des entrées/sorties ou du compteur Smartlink Modbus disponible dans les registres Modbus, non affiché sur les pages Web d’Panel Server.

    • Alarmes non affichées dans les pages Web d’EcoStruxure Panel Server.

    • Aucun contrôle de Smartlink Modbus via les pages Web d’Panel Server.

  • Limitations sur les appareils sans fil : les modules PowerTag Control ne sont pas pris en charge par le Panel Server Advanced.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.