DOCA0248DE-19

Panel Server Advanced-Gateway

Der Panel Server Advanced ist ein leistungsstarkes All-in-One-Gateway, das zum Abrufen von Daten aus IEEE 802.15.4- und Modbus-Geräten verwendet wird.

Der Panel Server Advanced ist ein Datenkonzentrator für Wireless-Geräte (siehe die detaillierte Liste).

Der Panel Server Advanced ist mit verschiedenen Spannungsversorgungen erhältlich:

  • PAS800: 110-277 VAC/VDC

  • PAS800L: 24 VDC

  • PAS800P: Power over Ethernet (PoE)

Der Panel Server Advanced bietet die folgenden Funktionen:

  • Zwei 10/100BASE-T-Ethernet-RJ45-Ports

  • Vorgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität (Edge-Verbindung)

  • Vorgeschaltete Wi-Fi-Konnektivität

  • Wi-Fi-Zugangspunkt

  • Nachgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität

  • Nachgeschaltete IEEE 802.15.4-Konnektivität

  • Nachgeschaltete Modbus SL-Konnektivität

  • Zwei Digitaleingänge (PAS800L)

  • Externe Wi-Fi-Antenne

  • Externe IEEE 802.15.4-Antenne

  • Datenerfassung

  • Datenprotokollierung (3 Jahre)

  • Kompatibilität mit den folgenden Inbetriebnahme-Tools von Panel Server und vernetzten Geräten:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Webseiten des EcoStruxure Panel Server

  • Kompatibel mit den folgenden Cloud-Anwendungen von Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Konvention

Der EcoStruxure Panel Server wird im Folgenden kurz Panel Server genannt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.