DOCA0248DE-19

Allgemeine Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für den Panel Server Advanced mit der Firmwareversion 002.006.001 angegeben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Allgemeine Funktionen

Verfügbarkeit

Funktionalität

Getrennte Netzwerktopologie

●

Geschaltete Netzwerktopologie

●

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

●

Möglichkeit zur gleichzeitigen und permanenten Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) über die Panel Server-Webseiten

●

Wi-Fi

2,4 GHz

●

5 GHz

●

Externe Wi-Fi-Antenne (Referenz: PASA-ANT1)

●

Wi-Fi-Zugangspunkt, verfügbar für die Verbindung eines Smartphones mit der mobilen Schneider Electric EcoStruxure Power Commission App

●

HMI (Human Machine Interface)

FDM128-Ethernet-Anzeige

●

Konfiguration

Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto

●

Benutzerverwaltung durch mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC: Role-Based Access Control)

●

Alarme

  • Im Allgemeinen Veröffentlichung von Alarmen, die von den Endgeräten unterstützt werden.

  • Veröffentlichung von Alarmen in Bezug auf:

    • Kommunikationsprobleme zwischen einem Gerät und dem Panel Server, sofern von den Endgeräten aus verfügbar

    • Alarme in Verbindung mit dem ERMS am Leistungsschalter.

    • Die drei Alarmstufen von HeatTag-Sensoren.

    • Alarme in Verbindung mit den Leistungsschalter-E/A eines einem I/O Smart Link-Gateway nachgeschalteten Geräts.

    • Alarme bei Kommunikationsverlust mit einem Wireless-Gerät, das einem untergeordneten Gateway nachgeschaltet ist.

●

Protokolle

IEEE 802.15.4

●

Modbus TCP/IP-Server

●

Modbus TCP/IP-Client

●

DHCP-Client

●

DHCP-Server

●

DPWS-Server

●

HTTPS

●

SFTP-Client

●

RSTP

●

Datenexport

Panel Server-Webseiten zur Veröffentlichung auf dem SFTP- oder HTTPS-Server

●

Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten

●

CSV-Export auf einem PC über die Panel Server-Webseiten

●

Maximale Konfiguration

Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server Advanced konfiguriert werden können, ist vom Typ der verbundenen Geräte abhängig:

Gerätetyp

Maximale Anzahl gleichzeitig verbundener Geräte

Wireless-Gerät (nicht unterstützt von PAS600LWD und PAS600PWD)

PowerTag Energy-Sensoren

85

PowerLogic Tag-Energiesensoren

85

Acti9 Active-Geräte

85

Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

85

MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät

8

Wireless-CO2-Sensoren

100

Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren

100

PowerTag Ambient-Sensoren

100

PowerLogic TH110/CL110-Umgebungssensoren

100

PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200 Wireless-Temperatursensoren

100

PowerLogic HeatTag-Sensoren

15

PowerTag Control-Geräte

10

PowerLogic PD100-Geräte

15

Exiway Link-Geräte

20

XB5R-Sender (ZBRT)

100

Für eine gemischte Konfiguration von Wireless-Geräten wird Folgendes empfohlen:

  • Jede beliebige Kombination der in den obigen Zeilen aufgeführten Wireless-Geräte darf die maximale Anzahl von 40 Geräten nicht überschreiten.

  • Die Gesamtanzahl der PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MicroLogic Active AP oder EP-Steuergeräte für MasterPacT MTZ sowie Exiway Link-Geräte darf 20 Geräte nicht überschreiten.

Modbus SL-Geräte

Modbus SL-Geräte, die keine E/A-Geräte sind:

32

HINWEIS: Die maximale Anzahl hängt von der Länge der seriellen Leitung und dem Typ der Geräte ab.

E/A-Geräte:

  • I/O Smart Link-Gerät

  • Acti9 Smartlink-Modbus SL-Gerät

  • SmartLink SIB-Gateway

  • 8 I/O Smart Link oder Acti9 Smartlink-Modbus SL-Geräte, verbunden mit der seriellen Panel Server-Leitung

  • ODER

    1 SmartLink SIB + 7 I/O Smart Link- oder Acti9 Smartlink-Modbus SL-Geräte

  • ODER

    8 SmartLink SIB

Modbus TCP/IP-Geräte

Geräte, die physisch mit dem Panel Server verbunden sind, und virtuelle Geräte, d. h. IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind.

128

HINWEIS: Der Panel Server unterstützt 64 gleichzeitige Modbus TCP/IP-Client-Verbindungen (z. B. SCADA-System).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.