DOCA0248IT-18

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Advanced nella versione firmware 002.006.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche generali

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Punto di accesso Wi-Fi, disponibile per collegare uno smartphone con app mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Configurazione

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell’accesso basato sui ruoli (RBAC)

Allarmi

  • In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali.

  • Pubblicazione di allarmi relativi a:

    • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali

    • Allarme associato all’ERMS sull’interruttore

    • Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag

    • Allarmi associati al dispositivo Interruttore I/O connesso a valle a un gateway I/O Smart Link

    • Allarme di perdita di comunicazione per dispositivo wireless collegato a valle a un gateway secondario.

Protocolli

IEEE 802.15.4

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

Server DPWS

HTTPS

Client SFTP

RSTP

Esportazione dati

Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP o sul server HTTPS

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server

Esportazione CSV sul PC tramite le pagine Web di Panel Server

Configurazione massima

Il numero massimo di dispositivi configurabili in un sistema con un Panel Server Advanced dipende dal tipo di dispositivi collegati:

Tipo di dispositivo

Numero massimo di dispositivi concorrenti

Dispositivo wireless (non supportato da PAS600LWD e PAS600PWD)

Sensori PowerTag Energy

85

Sensori di energia PowerLogic Tag

85

Dispositivi Acti9 Active

85

Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

85

Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP

8

Sensori wireless di CO2

100

Sensori wireless di temperatura e umidità

100

Sensori PowerTag Ambient

100

Sensori ambientali PowerLogic TH110/CL110

100

Sensori di temperatura wireless PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Sensori PowerLogic HeatTag

15

Dispositivi PowerTag Control

10

Dispositivi PowerLogic PD100

15

Dispositivi Exiway Link

20

Trasmettitori XB5R (ZBRT)

100

La raccomandazione per una configurazione mista di dispositivi wireless è la seguente:

  • Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nelle righe precedenti non deve superare i 40 dispositivi.

  • Il numero totale di unità di controllo PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MicroLogic Active AP o EP per MasterPacT MTZ e dispositivi Exiway Link non deve superare i 20 dispositivi.

Dispositivi Modbus-SL

Dispositivi Modbus-SL diversi dai dispositivi di I/O:

32

NOTA: Il numero massimo dipende dalla lunghezza della linea seriale e dal tipo di dispositivo(i).

Dispositivi di I/O:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Gateway SmartLink SIB

  • 8 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL collegati a linea seriale Panel Server

  • OPPURE

    1 SmartLink SIB + 7 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • OPPURE

    8 SmartLink SIB

Dispositivi Modbus TCP/IP

Dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali, ovvero, dispositivi wireless IEEE 802.15.4 connessi a un gateway Panel Server secondario.

128

NOTA: Panel Server supporta 64 connessioni client Modbus TCP/IP simultanee (ad esempio, sistema SCADA).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.