DOCA0248IT-19

Nuove funzionalità per 002.002.000

  • Miglioramenti della sicurezza in Panel Server:

    • Politica per le password rafforzata con nuove regole. Seguire le nuove regole dal prossimo aggiornamento della password. Per ulteriori informazioni sui requisiti per la password, fare riferimento a DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

    • Protect Plus: codice di installazione introdotto per il rilevamento con maggiore sicurezza dei dispositivi wireless RF-ID a 16 caratteri.

  • Il punto di accesso Wi-Fi consente di utilizzare un PC per collegarsi alla rete Wi-Fi del Panel Server, fornendo accesso alle pagine Web di Panel Server per configurazione, monitoraggio e aggiornamento del firmware del dispositivo.

  • I modelli personalizzati possono ora includere le regole di rilevamento Modbus, che consentono a Panel Server di utilizzare modelli personalizzati in aggiunta ai modelli integrati per rilevare i dispositivi Modbus senza necessità di aggiungerli manualmente.

  • Nuovi dispositivi supportati: trasmettitori XB5R: ZBRT1 e ZBRT2. Per ulteriori informazioni sull’aggiunta e la rimozione di dispositivi ZBRT, fare riferimento a DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Supporto di nuove misurazioni per dispositivi di controllo motore:

    • Stato polo

    • Stato contattore

    • Setpoint di velocità

    • Velocità motore

    • Senso di rotazione del motore

  • Introduzione di un numero massimo di 50 modelli personalizzati importati in Panel Server. Ciascun modello può avere una versione corrente e una versione disponibile.

Miglioramenti all’interfaccia utente

  • Pagina Web Monitoraggio e controllo:

    • Dispositivi ordinati alfabeticamente per utilizzo nella struttura ad albero. I dispositivi senza utilizzo assegnato vengono visualizzati nella categoria Nessun utilizzo, alla fine dell’elenco. Ciascun utilizzo può essere compresso per migliorare la chiarezza della visualizzazione.

    • La larghezza della prima colonna viene ridotta nella vista dispositivi multipli per migliorare la visualizzazione.

    • È possibile selezionare un nuovo tipo di dati Health state per la visualizzazione con i seguenti dati nella vista dispositivi multipli:

      • Tensione batteria

      • Temperatura interna

      • Collegamento RSSI

  • Pagina Web Gestione dei dati: I dispositivi sono ordinati alfabeticamente per utilizzo nella struttura ad albero. I dispositivi senza utilizzo assegnato vengono visualizzati nella categoria Nessun utilizzo, alla fine dell’elenco. Ciascun utilizzo può essere compresso per migliorare la chiarezza della visualizzazione.

  • Pagina Web Tendenze

    • Nella vista Dispositivo, quando viene rilevato più di un dispositivo personalizzato utilizzando lo stesso modello personalizzato, il nome del dispositivo viene aggiunto alla misura associata nell’elenco a discesa Dati. In questo modo è possibile selezionare più facilmente la misura associata al dispositivo.

    • Nell’elenco a discesa Dispositivi i dispositivi sono ordinati in base all’utilizzo.

  • L’RF-ID del dispositivo è visualizzato in Impostazioni > Dispositivi wireless nell’intestazione di ciascun dispositivo wireless

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.