DOCA0248IT-19

Nuove funzionalità per la versione firmware 002.003.000

  • Miglioramenti della sicurezza in EcoStruxure Panel Server:

    • Patch di sicurezza

  • Aggiunta del supporto per un dispositivo seriale Modbus associato a più contatori. I contatori devono condividere lo stesso ID unità e devono essere aggiunti utilizzando modelli personalizzati. Ad esempio, il contatore multi-circuito Rayleigh può essere configurato come:

    • 2 circuiti trifase, utilizzando 2 modelli personalizzati dedicati

    • Oppure 6 circuiti trifase, utilizzando 6 modelli personalizzati dedicati

    I 2 o 6 circuiti vengono aggiunti manualmente al Panel Server come dispositivi Modbus in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale, utilizzando un modello personalizzato specifico per ogni circuito. I 2 o 6 dispositivi devono condividere:

    • Lo stesso ID unità

    • Lo stesso indirizzo IP

    • La stessa porta

  • Informazioni sulla contestualizzazione migliorate: Il nome dell'allarme è disponibile nelle notifiche di allarme inviate alle applicazioni cloud e tramite e-mail per i seguenti dispositivi:

    • Dispositivi collegati agli ingressi digitali 1 e 2 configurati come I/O standard

    • Dispositivi collegati agli ingressi digitali 1 e 2 dei canali di I/O Smart Link, Acti9 Smartlink Modbus, dispositivi Acti9 Smartlink SI B

    • Dispositivi collegati agli ingressi digitali 1 e 2 di PowerTag C 2DI

    • Dispositivi collegati all'ingresso digitale di PowerTag C IO (se l'uscita è configurata senza loop di feedback)

    • Ausiliario di segnalazione wireless per ComPacT NSXm e PowerPacT B-frame

    • Ausiliario di segnalazione wireless per ComPacT NSX, PowerPacT H-, J-, L-frame, ComPacT NS, e PowerPacT M-, P-frame

  • Codice logico introdotto INT64ToFloat32 per convertire i valori INT64 in valori Float32.

  • I seguenti modelli di dispositivo Modbus integrati obsoleti non sono più supportati:

    • apas

    • bpas

    • bcpm a

    • bcpm b

    • bcpm c

    • masterpact_nt_nw_a (MasterPacT NT/NW con MicroLogic A collegato direttamente alla linea seriale BCM ULP senza interfaccia IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_e (MasterPacT NT/NW con MicroLogic E collegato direttamente alla linea seriale BCM ULP senza interfaccia IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_h (MasterPacT NT/NW con MicroLogic H collegato direttamente alla linea seriale BCM ULP senza interfaccia IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_p (MasterPacT NT/NW con MicroLogic P collegato direttamente alla linea seriale BCM ULP senza interfaccia IFE/IFM)

    I dispositivi associati a questi modelli obsoleti vengono d'ora in avanti elencati come dispositivi sconosciuti. Gli allarmi storicizzati vengono mantenuti.

    Se si utilizzano questi modelli di dispositivi, esportare i dati associati prima di aggiornare il firmware di Panel Server. Dopo l'aggiornamento del firmware, rimuovere i dispositivi sconosciuti e aggiungerli manualmente creando un modello di dispositivo personalizzato o utilizzando un modello integrato esistente. Consultare l'elenco di interruttori supportati e unità di controllo associate.

  • Le seguenti misure associate ai dispositivi MasterPact MTZ non sono più supportate:

    • Durata totale interruttore

    • Rapporto di usura carico vita utile dell’interruttore

    • Numero di operazioni con carico > 0

    • Rapporto di usura vita utile dell'interruttore (con e senza carico)

  • Gestione delle misure dagli interruttori MasterPacT MTZ collegati tramite interfacce IFE, EIFE o IFM. Aggiornare l'interfaccia alla versione più recente supportata per garantire la corretta visualizzazione dei dati:

    • Per le interfacce IFE ed EIFE, aggiornare l'interfaccia alla versione firmware 003.009.010 o successiva

    • Per le interfacce IFM, aggiornare l'interfaccia alla versione firmware 003.001.010 o successiva

  • Ulteriori impostazioni Modbus sono disponibili per i registri Modbus tramite l’indirizzo Modbus 255. È possibile consultare i seguenti parametri:

    • Impostazioni server Modbus TCP/IP:

      • Timeout messaggio (server Modbus TCP/IP)

    • Impostazioni client Modbus TCP/IP:

      • Timeout del client Modbus TCP/IP

      • Timeout messaggio di richiesta client Modbus TCP/IP

    • Impostazioni di Modbus SL per la comunicazione a valle:

      • Intervallo di silenzio dopo la fine del pacchetto Modbus SL

      • Ritardo tra i pacchetti Modbus SL

      • Collegare/scollegare la resistenza di terminazione RS485

      • Stato della linea di trasmissione

    • Impostazioni client Modbus SL

      • Timeout messaggio di richiesta Modbus SL

  • Per gli ingressi digitali integrati di Panel Server configurati come Contatore di impulsi, è possibile visualizzare e pubblicare il Volume dell'acqua e il Volume del gas con i registri Modbus Float32 per migliorare la precisione fino a tre posizioni decimali. Sono inoltre disponibili registri Modbus INT64 esistenti. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Nuovi dispositivi wireless supportati

  • I seguenti codici dei sensori di temperatura wireless PowerLogic Thermal Tag

    • Sensore termico wireless autoalimentato SPTH150S

    • Sensore termico wireless autoalimentato SPTH150M con 3 sonde

    • Sensore termico wireless autoalimentato SPTH200M con 4 sonde

  • I seguenti codici di Acti9 Active iCV40H ARC senza allarme di protezione da sovratensione:

    • A9TDNC606

    • A9TDNC610

    • A9TDNC616

    • A9TDNC625

    • A9TDNC632

    • A9TDNC640

    • A9TDND606

    • A9TDND610

    • A9TDND616

    • A9TDND620

    • A9TDND625

    • A9TDND632

Nuovi dispositivi Modbus supportati

  • I seguenti codici di Contatori di energia PowerLogic EM3100, EM3200, EM3300, EM3400 ed EM3700. I dispositivi possono essere rilevati da Panel Server utilizzando il modello di dispositivo integrato em3000:

    • METSEEM3122

    • METSEEM3224

    • METSEEM3322

    • METSEEM3424

    • METSEEM3724

Miglioramenti all’interfaccia utente

  • Miglioramento dell'esperienza utente nelle pagine dei dispositivi grazie all'aggiunta di un'icona per comprimere il riquadro sinistro (struttura dispositivi) per ottimizzare lo spazio sullo schermo.

  • Intestazione pagina web migliorata con riorganizzazione della visualizzazione dello stato del servizio. L'elenco a discesa dei servizi nell'intestazione di pagina fornisce un riepilogo dello stato tramite un'icona e un collegamento alla pagina Impostazioni di ogni servizio.

  • In Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Aggiunta manuale: funzione di ricerca nel Dispositivo aggiunta per facilitare la ricerca dei dispositivi.

  • In Monitoraggio e controllo > Vista dispositivi multipli, Gamma di dispositivi: informazioni aggiunte alla panoramica per un contesto migliorato.

  • In Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento: miglioramento dell'esperienza utente grazie all’aggiunta del testo per chiarire l'uso dei metodi di identificazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.