DOCA0248IT-19

Prestazioni e limitazioni

Prestazioni e limitazioni generali

  • Browser Web Mozilla Firefox non supportato

  • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

  • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

  • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

  • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.

  • Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti di Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server. La validità del certificato di accesso remoto è la seguente:

    • Panel Server versione firmware 001.007.000: certificato valido fino al 5 maggio 2024.

    • Panel Server versione firmware 001.008.000: certificato valido fino al 23 luglio 2024.

    • Panel Server versione firmware 001.009.000: certificato valido fino al 16 ottobre 2024

    Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

Limitazioni della pubblicazione

  • Limitazione della pubblicazione SFTP - Contenuto del file CSV non coerente nelle release del firmware:

    • Quando si utilizza la contestualizzazione I/O personalizzata di un dispositivo contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato di Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non è coerente con il formato visualizzato con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati IoCountMeasurement negli script CSV, immettere IoCountMeasurement nel campo Consumption meter element name nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Gestione ingresso integrato.

    • La limitazione e la soluzione descritte sopra si applicano anche a un contatore di impulsi collegato a valle del dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario: In una configurazione con Panel Server e PowerTag Link, per dispositivi Energy collegati a valle a un PowerTag Link secondario con gateway Panel Server principale, entrambe le misurazioni di Energia attiva ricevuta ed Energia attiva erogata sono visualizzate in modo errato con Nessun valore dati (NaN) nella pagina Web Monitoraggio e controllo di Panel Server. Inoltre, queste misurazioni non vengono pubblicate nell'applicazione a monte.

Come soluzione, visualizzare i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta, visualizzati correttamente con valori accurati nelle pagine Web Monitoraggio e controllo, Home e Trending e pubblicate nell'applicazione a monte.

NOTA: In EcoStruxure Energy Hub (EEH) i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta non vengono visualizzati.

Limitazioni dei menu Trending e Home:

  • Durante un dump dei dati, in alcuni casi il dashboard non viene caricato a causa di un timeout. Una volta completato il processo di dump dei dati, il dashboard viene caricato.

  • Quando si attiva per la prima volta la pubblicazione tramite Servizio e-mail per allarmi o Servizi cloud Schneider, è possibile ricevere molte e-mail relative ad allarmi obsoleti ed esistenti, soprattutto nel caso di una lunga cronologia locale. Questo si verifica solo una volta quando si attiva la pubblicazione.

  • Nella versione firmware 001.007.000, le misurazioni campionate (ad esempio, la fase di tensione a fondo scala dell'ingresso carrier (dbV o dB)) sono considerate come dati aggregati. Di conseguenza, viene visualizzato un messaggio di Richiesta non valida quando si visualizzano i dati nella pagina Web Trending. Per risolvere il problema, aggiornare alla versione firmware 001.008.000 o successiva.

  • Nel menu Trending, alcuni dati possono essere proposti nel menu del filtro quando non applicabili. Ad esempio, Conteggio chiusura interruttore non azzerato e Conteggio di sgancio interruttore vengono visualizzati erroneamente nel menu del filtro dati per i dispositivi collegati a valle di un gateway I/O Smart Link. La selezione di tali filtri non ha alcun impatto sui dati visualizzati nei grafici di tendenza.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

  • Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.

  • Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:

    1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.

    2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Riavviare Panel Server.

    4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.

    5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un’applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati, registrazione dati e allarme

  • Dopo aver modificato la configurazione di campionamento dei dati di un dispositivo, le pagine Web di Panel Server seguenti sono bloccate e non disponibili durante l'applicazione delle modifiche:

    • Pagina iniziale

    • Trending

    • Pagine di Gestione dati

    • Backup restore

    • Modelli personalizzati

  • Quando l'utente aumenta la velocità di campionamento di una misurazione dati, è possibile osservare i comportamenti seguenti:

    • è possibile inserire un valore 'NaN' nei dati registrati al posto del valore esistente, che indica che la misurazione dei dati non è più corretta né affidabile.

    • Per i dati sull'energia o i dati accumulati:

      • nelle tendenze dei dati, è possibile creare tendenze non lineari dove sono attese tendenze lineari, a causa di punti dati in cui non esistono dati storici duplicati da punti dati esistenti

      • un valore "Nan" potrebbe essere sostituito con un nuovo valore, determinando tendenze non lineari

  • Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5 000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.

  • Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l’invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

  • Nel menu Notifiche, gli allarmi associati ai dispositivi eliminati rimangono nell'elenco con un campo del nome dispositivo vuoto. Questa limitazione si verifica solo se il cliente ha eliminato i dispositivi per cui è stato generato un allarme dopo l'aggiornamento alla versione firmware 001.008.000

Limitazioni per dispositivi specifici

Limitazioni per I/O Smart Link:

  • Quando si mette in servizio un I/O Smart Link (in sostituzione di un precedente Acti9 Smartlink Modbus con FW1.3.x) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando None nella riga Signal Element si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.

  • Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per Dispositivi cablati e I/O standard.

Limitazioni per i dispositivi wireless:

  • In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un'impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.

  • Ausiliario di segnalazione wireless: Panel Server non gestisce la notifica degli allarmi tramite e-mail o nelle applicazioni cloud Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:

      • Nessun rilevamento automatico.

      • Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

  • PowerTag Display: non supportato da Panel Server Advanced.

Limitazioni per interruttori frame MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni sulle unità di sgancio e le interfacce supportate, consultare

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.