DOCA0248PT-19

Principais correções para a versão 002.002.000

Os seguintes erros são corrigidos na versão de firmware Panel Server 002.002.000:

  • Os dispositivos Modbus associados a um modelo personalizado e apenas com o código de função 04 foram apresentados como Não ligado no Panel Server depois de atualizar o Panel Server para a versão de firmware 002.000.000.

  • Os medidores de energia na família iEM2050 exibiram um estado ligado/desligado instável nas páginas Web do Panel Server.

  • A ligação a uma rede oculta não era suportada.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.