DOCA0248PT-21

Principais correções da versão de firmware 002.003.000

Os seguintes erros são corrigidos na versão de firmware 002.003.000:

  • Instabilidade experiente com ligação à infraestrutura Wi-Fi

  • Alguns modelos personalizados criados na ferramenta EPC-Web após janeiro de 2025 não eram compatíveis com Panel Server com a versão de firmware 002.001.000. A importação do modelo personalizado não foi bem-sucedida. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte a tabela Compatibilidade de modelos personalizados em DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Para dispositivos configurados como E/S padrão e com Contextualização E/S definida como Arranque do motor, os valores disponíveis eram Ligado ou Desligado e foi acionado um alarme quando o estado passou de Ligado para Desligado. A partir da versão de firmware Panel Server 002.003.000, os valores disponíveis são Iniciado e Não iniciado e um alarme é gerado quando o estado muda de Não iniciado para Iniciado. Os dados históricos mantêm a terminologia herdada para dados e eventos antes da atualização para a versão de firmware 002.003.000 e uma nova terminologia para dados e eventos após a atualização.

    NOTA: Verifique se a sua configuração tem em conta essa alteração para evitar alarmes indesejados.
  • Quando utiliza a contextualização personalizada de E/S de um dispositivo Contador de impulsos ligado à entrada integrada do Panel Server, o formato dos ficheiros CSV publicados através de SFTP não era consistente com o formato observado na versão de firmware 001.006.000 Para visualizar a etiqueta de dados IoCountMeasurement nos scripts CSV, tinha de introduzir IoCountMeasurement no campo Nome do elemento do medidor de consumo nas páginas Web em Panel Server Definições > Gestão da entrada integrada.

    IMPORTANTE: A partir da versão de firmware 002.001.000 Panel Server, o ficheiro CSV apresenta Measurement.IoCountMeasurement como etiqueta de cabeçalho de coluna para o parâmetro IoCountMeasurement. Reconfigure as aplicações ETL para ter em conta esta diferença.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.