DOCA0248PT-19

Funcionalidades gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced com a versão de firmware 002.006.001.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Capacidade de desativar redes sem fios de maneira simultânea e permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Ponto de acesso Wi-Fi, disponível para ligar um smartphone executado na aplicação móvel Schneider Electric EcoStruxure Power Commission

Interface homem-máquina (HMI)

Visor FDM128 Ethernet

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

  • Em geral, publicação de alarmes suportados pelos dispositivos finais.

  • Publicação de alarmes relacionados com o seguinte:

    • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

    • Alarme associado ao ERMS no disjuntor

    • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

    • Alarmes associados ao dispositivo E/S do disjuntor ligado a jusante a um gateway I/O Smart Link

    • Alarme de perda de comunicação do dispositivo sem fios ligado a jusante a um gateway subordinado.

Protocolos

IEEE 802.15.4

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

RSTP

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP ou no servidor HTTPS

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no computador utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração máxima

O número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server Advanced depende do tipo de dispositivos ligados:

Tipo de dispositivo

Número máximo de dispositivos simultâneos

Dispositivo sem fios (não suportado pelo PAS600LWD e pelo PAS600PWD)

Sensores PowerTag Energy

85

Sensores de energia PowerLogic Tag

85

Dispositivos Acti9 Active

85

Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT

85

Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP

8

Sensores de CO2 sem fios

100

Sensores de temperatura e humidade sem fios

100

Sensores PowerTag Ambient

100

Sensores ambiente PowerLogic TH110/CL110

100

Sensores de temperatura sem fios PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmissores XB5R (ZBRT)

100

A recomendação para uma configuração mista de dispositivos sem fios é a seguinte:

  • Qualquer combinação de dispositivos sem fios listada nas linhas acima não deve exceder 40 dispositivos.

  • O número total de dispositivos PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MicroLogic Active AP ou unidades de controlo EP para MasterPacT MTZ e de dispositivos Exiway Link não deve exceder 20 dispositivos.

Dispositivos Modbus-SL

Dispositivos Modbus-SL que não sejam dispositivos E/S:

32

NOTA: O número máximo depende do comprimento da linha em série e do tipo de dispositivo(s).

Dispositivos de E/S:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Gateway SmartLink SIB

  • 8 dispositivos I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink Modbus-SL ligados à linha em série Panel Server

  • OU

    1 dispositivo SmartLink SIB + 7 I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • OU

    8 SmartLink SIB

Dispositivos Modbus TCP/IP

Dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais, ou seja, dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado

128

NOTA: O Panel Server suporta 64 ligações do cliente Modbus TCP/IP simultâneas (por exemplo, o sistema SCADA).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.