DOCA0248PT-19

Novas funcionalidades da versão 002.001.000

  • Suporte para os seguintes comandos da nuvem para dispositivos Exiway Link

    • Localize um dispositivo Exiway Link para torná-lo intermitente durante cinco minutos

    • Desativar ou ativar testes periódicos

    • Iniciar teste funcional

    • Ligar ou desligar a luz

    • Sincronizar dispositivos Exiway Link

  • Adição dos seguintes comandos a partir de páginas Web a dispositivos Exiway Link:

    • Localize um dispositivo Exiway Link para torná-lo intermitente durante cinco minutos

    • Desativar ou ativar testes periódicos

    • Iniciar teste funcional

  • Adição de amostragem e publicação das seguintes medições ambientais em tempo real, dependendo do dispositivo ligado:

    • Tensão da bateria

    • Temperatura interna

    • RSSI link

  • Adição da exportação de dados selecionados e apresentados na página Tendências

Melhorias da experiência do utilizador da página Web do Panel Server:

  • Página Monitorização e controlo organizada com duas vistas:

    • Vista de dispositivo: a vista centrada no dispositivo permite-lhe apresentar dados para um dispositivo. Os dados são apresentados como widgets para cada tipo de dados.

    • Vista de vários dispositivos: selecione até 5 dispositivos e 2 tipos de dados para apresentação. A seleção é mantida quando clica fora e regressa. Uma ligação em cada nome de dispositivo apresenta diretamente a vista do dispositivo.

  • Adição da gravidade do alarme na página Gestão de dados para dispositivos individuais.

  • Indicador de estado de ligação do dispositivo sem fios: estado de ligação adicionado a laranja para uma qualidade de ligação reduzida com uma possível perda de comunicação.

  • Ligação da página Notificações para a página Monitorização e controlo para dispositivo individual para ver os detalhes do alarme.

  • Em Definições de publicação, a adição do botão de ativar/desativar Incluir dados anteriores para permitir a escolha de incluir todas as datas passadas (até três meses) na primeira publicação.

  • Nas páginas Tendências, apresenta dados, selecionando a partir das seguintes opções:

    • Utilizações individuais: uma ou várias

    • Principais utilizações: seis principais utilizações por consumo

    • Todas as utilizações: lista exaustiva de dados

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.