DOCA0248PT-19

Novas funcionalidades do modelo 002.002.000

  • Melhorias de segurança em Panel Server:

    • Política de palavra-passe reforçada com novas regras. Siga as novas regras da próxima atualização de palavra-passe. Para obter mais informações sobre os requisitos de palavra-passe, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

    • Protect Plus: código de instalação introduzido para deteção com maior segurança de dispositivos sem fios RF-ID de 16 carateres.

  • O ponto de acesso Wi-Fi permite-lhe utilizar um PC para ligar à rede Wi-Fi do Panel Server, fornecendo acesso a páginas Web do Panel Server para configuração, monitorização e atualização de firmware do dispositivo.

  • Os modelos personalizados podem agora incluir as regras de deteção do Modbus, que permitem que o Panel Server utilize modelos personalizados além dos modelos integrados para detetar dispositivos Modbus, sem a necessidade de utilizar a adição manual.

  • Novos dispositivos suportados: transmissores XB5R: ZBRT1 e ZBRT2. Para OBTER mais informações sobre a adição e remoção de dispositivos ZBRT, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Suporte para novas medidas para dispositivos de controlador de motor:

    • Estado do polo

    • Estado do contactor

    • Ponto de regulação de velocidade

    • Velocidade do motor

    • Direção de rotação do motor

  • Introdução do número máximo de 50 modelos personalizados importados para Panel Server. Cada modelo pode ter uma versão atual e uma versão disponível.

Melhoramentos da interface de utilizador

  • Página Web Monitorização e controlo:

    • Dispositivos ordenados por utilização alfabética na vista de árvore. Os dispositivos sem utilização atribuída são apresentados na categoria Sem utilização no final da lista. Cada utilização pode ser reduzida para melhorar a clareza do ecrã.

    • A largura da primeira coluna é reduzida na vista de vários dispositivos para melhorar a visualização.

    • Um novo tipo de dados Estado de funcionamento pode ser selecionado para visualização em vários dispositivos, com os seguintes dados:

      • Tensão da bateria

      • Temperatura interna

      • RSSI link

  • Página Web Gestão de dados: Os dispositivos são ordenados por utilização alfabética na vista de árvore. Os dispositivos sem utilização atribuída são apresentados na categoria Sem utilização no final da lista. Cada utilização pode ser reduzida para melhorar a clareza do ecrã.

  • Página Web Tendências

    • Na vista Dispositivo, quanto mais for detetado de um dispositivo personalizado utilizando o mesmo modelo personalizado, o nome do dispositivo é adicionado à medida associada na lista pendente Dados. Isto permite-lhe selecionar mais facilmente a medição associada ao dispositivo.

    • No menu pendente Dispositivos, os dispositivos são ordenados por utilização.

  • O RF-ID do dispositivo é apresentado em Definições > Dispositivo sem fios no cabeçalho para cada dispositivo sem fios

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.