DOCA0248PT-19

Versão de firmware 001.004.000

Novas funcionalidades

  • Ligação a aplicações na nuvem EcoStruxure:

    • EcoStruxure Facility Expert Energy

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Resource Advisor

    • EcoStruxure Asset Advisor

  • Adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante através de páginas Web Panel Server (não disponível com o software EcoStruxure Power Commission). Por exemplo, os gateways subordinados/a jusante podem ser uma ligação Panel Server ou PowerTag Link.

    Exemplo: Dois dispositivos em série são ligados a um Panel Server subordinado/a jusante numa topologia separada. O gateway subordinado/a jusante está ligado a uma porta Ethernet do Panel Server (PAS#1) principal/a montante. Para obter mais informações, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Dispositivos Modbus Serial suportados adicionais: Controlador do fator de potência VarPlus Logic VL6 e VL12.

Problemas conhecidos

O alarme de disparo de proteção de fuga à terra não é gerido pelo Panel Server para as unidades de disparo ComPacT NS que não oferecem este alarme.

Características

A tabela seguinte mostra a disponibilidade das funcionalidades no Panel Server Advanced na versão de firmware 001.004.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Páginas Web integradas para diagnóstico

Páginas Web integradas para monitorizar todos os dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados).

Páginas Web integradas para a apresentação de alarmes predefinidos ativos a partir de qualquer dispositivo ligado ao Panel Server

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada com páginas Web integradas

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission

Exportação do ficheiro CSV dos dados registados num PC com páginas Web integradas

Exportação do ficheiro CSV dos dados registados com o software EcoStruxure Power Commission

Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados com páginas Web integradas

Notificação por e-mail dos alarmes selecionados com o software EcoStruxure Power Commission

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos sem fios:

  • Até 30 dispositivos sem fios, como combinação de sensores PowerTag Energy, sensores de energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicação sem fios para ComPacT e disjuntores PowerPacT, sensores de CO2 sem fios, sensores de temperatura e humidade sem fios, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientais Easergy TH110/CL110 e sensores HeatTagPowerLogic , com um máximo de 3 HeatTagPowerLogic

  • ou até 65 sensores ambientais Easergy TH110/CL110

Antena externa para dispositivos sem fios (referência: PASA-ANT1)

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento com as páginas Web do Panel Server

Monitorização com o software EcoStruxure Power Commission e as páginas Web do Panel Server

Interface homem-máquina (HMI)

Visor Ethernet FDM128

Visor PowerTag Link

Atualização firmware

Aplicado a um gateway Panel Server com o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server com páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server com o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server com páginas Web do Panel Server

Configuração

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas Web integradas para definições Ethernet para comunicação a montante

Páginas Web integradas para definições Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e Modbus série

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • Sem ligação ao EcoStruxure Facility Expert Operations.

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante através do software EcoStruxure Power Commission.

    • A função para efetuar a cópia de segurança e restaurar a configuração do Panel Server não está disponível.

    • Os alarmes não estão definidos e não são apresentados nas páginas Web do Panel Server.

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 s, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP encaminhada para a rede Modbus RS485 é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser registados está limitado a 2000.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para acionar um e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do Smartlink Modbus:

    • Colocação em funcionamento através do software EcoStruxure Power Commission, não através das páginas Web do Panel Server.

    • Estado das entradas/saídas do Smartlink Modbus ou contador disponíveis nos registos Modbus, não apresentado nas páginas Web do Panel Server.

    • Alarmes não apresentados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

    • Não é possível controlar o Smartlink Modbus através das páginas Web do Panel Server.

  • Limitações em dispositivos sem fios: PowerTag Control não é suportado pelo Panel Server Advanced.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.