DOCA0248PT-19

Novas funcionalidades


  • A nova página Notificações fornece o diário de alarmes, apenas para visualização.

  • Novas funcionalidades fornecidas no menu Tendência

    • O modo de comparação está disponível em Vista agregada além de Vista de dispositivo.

    • O modo de comparação suporta a comparação de dados integrados (por exemplo, energia ativa)

  • Melhoramento da colocação em funcionamento de dispositivos Modbus para permitir a leitura de registos de dispositivos Modbus-SL através de páginas Web

  • Para dispositivos ligados a jusante a um dispositivo I/O Smart Link:

    • Adição da contextualização do elemento de sinal para dispositivos E/S padrão

    • Suporte de valores predefinidos na contextualização de dispositivos de contador de impulsos

  • Página Web Dispositivos Modbus: além disso, apresenta o nome e a versão do modelo personalizado utilizado

  • Melhoramento na colocação em funcionamento de dispositivos PowerTag Energy sem fios

  • Modelo de dispositivo personalizado: suporta unidades definidas na medição personalizada nas páginas Web da Panel Server (por exemplo, Dispositivos Modbus, menu Tendência, menu Monitorização e controlo)

    NOTA: As unidades não são publicadas na nuvem.

  • Dispositivos de controlo PowerTag sem fios:

    • Integração total dos seguintes dispositivos:

      • Módulo de saída/entrada digital C IO, 230 V, PowerTag (A9XMC1D3)

      • Módulo de saída/entrada digital C 2DI, 230 V, PowerTag (A9XMC2D3)

    • Suporte do contactor com configuração do ciclo de retorno

    • Suporte da configuração do relé de impulsos

    • Ativar/desativar controlo local a partir de páginas Web

  • Amostragem de dados: a mensagem pop-up é apresentada nas páginas Web quando o número de dados recolhidos de dispositivos Modbus ou sem fios emparelhados está perto de 90% ou excede o limite de amostragem do sistema. É fornecida a ação recomendada.

    • Para dispositivos sem fios: na página Web Dispositivos sem fios > Deteção sem fios

    • Para dispositivos Modbus na página Web Adição Modbus

  • Experiência de utilizador da página Web melhorada:

    • Menu Tendência

      • Os mesmos períodos predefinidos nos menus Tendência e Início

      • A hora de início num período é mantida quando o modo de comparação é ativado ou desativado

      • As curvas ou gráficos de barras são apresentados com grelha de fundo para uma legibilidade mais fácil

      • Utilize botões para selecionar ou desmarcar uma curva ou gráfico de barras num gráfico

      • Acesso direto através do ícone para a página Tendência - Vista agregada a partir da página Início

    • Menu Monitorização e controlo: todos os dígitos dos valores de dados de energia são apresentados (a notação científica já não é utilizada)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.