DOCA0248PT-19

Desempenho e limitações

Desempenho geral e limitações

  • O Web browser Mozilla Firefox não é suportado

  • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

  • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a dispositivos 128 porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

  • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

  • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. A função de ponto de acesso não está disponível.

  • Alguns dados de identificação dos dispositivos agregados ligados a jusante de um Smartlink SI B ou Smartlink SI D como I/O Smart Link ou dispositivos sem fios) são apresentados na página Web do Panel Server se os dados estiverem configurados e colocados em funcionamento a partir da página Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

  • Mantenha o firmware atualizado para permitir que o Centro de apoio ao cliente da Schneider Electric aceda de maneira remota a páginas Web do Panel Server. A validade do certificado de acesso remoto é a seguinte:

    • Panel Server Versão de firmware 001.008.000: o certificado é válido até 23 de julho de 2024.

    • Panel Server Versão do firmware 001.009.000: o certificado é válido até 16 de outubro de 2024

    • Panel Server Versão do firmware 001.010.000: certificado válido até 20 de janeiro de 2025

    Para obter mais informações sobre a atualização do firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Limitações relativas à publicação

  • Ao exportar ficheiros CSV para servidores SFTP ou HTTPS, um volume de dados excessivamente elevado pode causar ficheiros de exportação vazios. Reduza o período de publicação e execute a exportação novamente.

  • Limitação relativa à publicação SFTP: o conteúdo do ficheiro CSV não é consistente com as versões do firmware:

    • Quando utiliza a contextualização de E/S personalizada de um dispositivo de contador de impulsos conectado à entrada integrada do Panel Server, o formato dos ficheiros CSV publicados através do SFTP não é consistente com o formato visualizado com a versão de firmware 001.006.000. Para ver a etiqueta de dados IoCountMeasurement nos seus scripts CSV, introduza IoCountMeasurement no campo Nome do elemento do medidor de consumo nas páginas Web do Panel Server em Definições > Gestão de entrada integrada.

    • A limitação e a solução indicadas acima aplicam-se também a um dispositivo Contador de impulsos ligado a jusante do dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitações relativas àq publicação de topologia para a nuvem do Schneider Electric: todos os dispositivos devem ser ligados pelo menos uma vez ao Panel Server para ativar a topologia correta que vai ser publicada na nuvem do Schneider Electric.

Limitação relativa à configuração do gateway principal/subordinado

  • O Panel Server principal não consegue apresentar e gerir os valores de medição das entradas digitais configuradas na gateway Panel Server subordinado. Recomenda-se a substituição do Panel Server subordinado por um dispositivo I/O Smart Link para ativar as entradas e saídas dos canais configurados no I/O Smart Link para ser apresentado corretamente nas páginas Web Panel Server e publicadas em qualquer aplicação na nuvem associada.

  • Numa configuração com o Panel Server e o PowerTag Link, para dispositivos de Energia ligados a jusante a um PowerTag Link subordinado com o gateway Panel Server principal, as medições de Energia ativa recebida e Energia ativa fornecida são apresentadas incorretamente com Nenhum valor de dados (NaN) na página Web Panel Server Monitorização e controlo. Além disso, estas medições não são publicadas na aplicação a montante.

    Como solução, visualize os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida, que são apresentados corretamente com valores precisos nas páginas Web Monitorização e controlo, Início, e Tendência e publicadas na aplicação a montante.

    NOTA: Em EcoStruxure Energy Hub (EEH), os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida não são apresentados.

Limitações relativa aos menus Tendências e Início:

  • Durante uma captura de dados, em alguns casos o painel não é carregado devido a um tempo limite. Quando o processo de despejo de dados estiver concluído, o painel é carregado.

  • Quando ativar a publicação através de Serviço de e-mail para alarmes ou Serviços da nuvem da Schneider pela primeira vez, pode receber um número elevado de mensagens de e-mail relacionadas com alarmes antigos e existentes, especialmente no caso de um longo historial local. Isto só ocorre uma vez quando a publicação estiver ativada.

  • Na versão de firmware 001.007.000, as medições incluídas na amostra (por exemplo, fase de tensão à escala completa da entrada do transportador (dbV ou dB)) são tratadas como dados agregados. Como resultado, uma mensagem Pedido inválido é apresentada quando visualiza os dados na página Web Tendência. Atualize para a versão de firmware 001.008.000 ou superior para resolver o problema.

  • No menu Tendências, se não for aplicável, alguns dados podem ser propostos no menu de filtro. Por exemplo, Número de fechos do disjuntor não é reposto e Número de disparos do disjuntor são apresentados incorretamente no menu de filtro de dados para dispositivos ligados a um I/O Smart Link. A seleção destes filtros não tem impacto nos dados apresentados nos gráficos de tendência.

Limitações relativas a modelos de dispositivos personalizados

  • As unidades definidas na medição personalizada não são publicadas na Nuvem.

  • Para dispositivos sem fios ligados num gateway subordinado, se um modelo personalizado utilizar o mesmo nome de um modelo predefinido e os dispositivos já estiverem associados ao modelo predefinido, siga este procedimento para carregar o modelo personalizado:

    1. Desative qualquer dispositivo já associado ao modelo predefinido.

    2. Carregue o modelo personalizado no Panel Server.

    3. Associe os dispositivos ao modelo personalizado carregado recentemente.

    4. Publique a topologia em caso de utilização do Panel Server com uma aplicação na nuvem da Schneider Electric, por exemplo, EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Limitações relativas à amostragem de dados, registo de dados e alarme

  • Depois de modificar a configuração de amostragem de dados de um dispositivo, as seguintes páginas Web Panel Server ficam bloqueadas e não estão disponíveis enquanto as alterações estão a ser aplicadas:

    • Página inicial

    • Tendências

    • Páginas de gestão de dados

    • Cópia de segurança e restauro

    • Modelos personalizados

  • Quando o utilizador altera a taxa de amostragem de uma medição de dados, podem observar-se os seguintes comportamentos:

    • Os valores 'NaN' ou interpolados podem ser inseridos nos dados registados em vez do valor existente, o que indica que a medição de dados já não é correta nem fiável.

    • Para dados de energia ou dados acumulados:

      • nas tendências dos dados, podem ser criadas tendências não lineares quando se esperam tendências lineares, devido a pontos de dados em que não existem dados históricos duplicados dos pontos de dados existentes

      • um valor "Nan" pode ser substituído por um novo valor, resultando em tendências não lineares

  • O número de pontos de dados individuais que podem ser amostrados em simultâneo está limitado a 5000 e limitado a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

  • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para monitorização e envio de uma notificação por e-mail está limitado a 100.

  • No menu Notificações, os alarmes associados aos dispositivos eliminados permanecem na lista com um campo de nome de dispositivo em branco. Esta limitação só ocorre se o cliente tiver eliminado dispositivos para os quais tenha sido gerado um alarme após a atualização para a versão de firmware 001.008.000

Limitações em dispositivos específicos

Limitações no I/O Smart Link:

  • Se colocar em funcionamento um I/O Smart Link (para substituir um Acti9 Smartlink Modbus antigo por FW1.3.x) no software EcoStruxure Power Commission, se selecionar a opção Nenhum na linha Elemento do sinal causa um erro se o dispositivo for colocado em funcionamento no Panel Server. Não é possível guardar a configuração de colocação em funcionamento do I/O Smart Link no Panel Server.

  • Os dispositivos I/O Smart Link suportam os seguintes carateres especiais:

    ASCII

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    11

    12

    13

    14

    15

    30

    32

    33

    61

    63

    64

    93

    95

    Caráter

    espaço

    !

    #

    $

    %

    &

    *

    +

    ,

    -

    .

    =

    ?

    @

    \

    ^

    _

    |

    ~

  • Tempo de funcionamento, contador de operações e contador de disparos não disponíveis para Dispositivos com fios e E/S padrão.

Limitações em dispositivos Modbus Serial:

Limitações em dispositivos sem fios:

  • Numa configuração do gateway Panel Server principal/subordinado, a modificação de uma definição contextualizada de um dispositivo para o Panel Server subordinado (por exemplo, a posição auxiliar modificada de SD para SDE) não é refletida automaticamente no gateway principal. É necessária uma atualização manual no Panel Server principal para apresentar as modificações.

  • Auxiliar de indicação sem fios: o Panel Server não gere a notificação de alarme por e-mail ou para as aplicações na nuvem da Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Se um dispositivo PowerTag Control estiver ligado a um gateway subordinado:

      • Sem deteção automática.

      • Não existem dados publicados no gateway principal. Para poder publicar ao nível do gateway principal, tem de ser desenvolvido um modelo personalizado para o gateway principal.

  • PowerTag Display: não é suportado pelo Panel Server Advanced.

Limitações dos disjuntores da estrutura MasterPact NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Para obter detalhes sobre que unidades de disparo e interfaces são suportadas, consulte

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.