DOCA0248ES-19

Pasarela Panel Server Advanced

Panel Server Advanced es una pasarela todo en uno de alto rendimiento que se utiliza para recuperar datos de dispositivos IEEE 802.15.4 y Modbus.

Panel Server Advanced es un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos (consulte la lista detallada).

Panel Server Advanced se ofrece con diferentes fuentes de alimentación:

  • PAS800: 110-277 V CA/V CC

  • PAS800L: 24 V CC

  • PAS800P: alimentación mediante Ethernet (PoE)

Panel Server Advanced ofrece las siguientes funciones:

  • Dos puertos RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Conectividad Modbus TCP/IP aguas arriba (conexión perimetral)

  • Conectividad Wi-Fi aguas arriba

  • Punto de acceso Wi-Fi

  • Conectividad Modbus TCP/IP aguas abajo

  • Conectividad IEEE 802.15.4 aguas abajo

  • Conectividad Modbus-SL aguas abajo

  • Dos entradas digitales (PAS800L)

  • Antena externa Wi-Fi

  • Antena externa IEEE 802.15.4

  • Muestreo de datos

  • Registro de datos (3 años)

  • Compatible con las siguientes herramientas de puesta en marcha de Panel Server y dispositivos conectados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible con las siguientes aplicaciones en la nube de Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convención

EcoStruxure Panel Server se denominará en adelante Panel Server.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.