DOCA0248ES-19

Versión del firmware de 001.003.001

Descripción general

  • Páginas web de EcoStruxure Panel Server para supervisión.

  • Alarmas para sensores de energía inalámbricos PowerTag y PowerLogic Tag:

    • Alarma de corriente nominal al 45 %

    • Alarma de corriente nominal al 50%

    • Alarma de corriente nominal al 80%

    • Alarma de corriente cero

  • Modo de infraestructura Wi-Fi que utiliza antena interna o externa (referencia PASA-ANT1).

  • Antena externa para dispositivos inalámbricos (referencia PASA-ANT1).

  • Adición manual de dispositivos Modbus serie conectados a una pasarela secundaria o descendente. Por ejemplo, las pasarelas secundarias o descendentes pueden ser Panel Server, Link150 o pasarelas de terceros.

    Ejemplo: Dos dispositivos Modbus serie están conectados a un Panel Server secundario o descendente en una topología independiente. El Panel Server (PAS#2) secundario o descendente se conecta a un puerto Ethernet del Panel Server (PAS#1) principal o ascendente. Para obtener más información, consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Diagnósticos Ethernet para validar la integración del Panel Server en la comunicación ascendente.

  • Idiomas admitidos en las páginas web de Panel Server: inglés, francés, italiano, español, alemán, ruso.

  • Para dispositivos inalámbricos, configuración del período de comunicación por familia (energía, ambiente y control) en las páginas web del Panel Servery el software EcoStruxure Power Commission.

  • La pantalla FDM128 es compatible, pero debe actualizarse a la última versión del firmware FDM128 (versión 8.0.30 o superior). Para obtener más información sobre los dispositivos inalámbricos compatibles, consulte DOCA0151EN Enerlin'X FDM128 – Ethernet Display for Eight Devices – Firmware Release Notes.

    Acti9 Active, los auxiliares de indicación inalámbrica para ComPacT y PowerPacT, y PowerLogic Tag no se muestran.

  • Acceso remoto (se requiere una acción local para habilitar el acceso remoto a las páginas web del Panel Server).

Problemas conocidos

La versión 2.24 del software EcoStruxure Power Commission no utiliza ID de servidor virtual para acceder a los dispositivos Modbus serie.

Cuando se asigna un ID de servidor virtual diferente de la dirección física Modbus/ID del servidor a un dispositivo Modbus serie, la versión 2.24 del software EcoStruxure Power Commission utiliza la dirección física Modbus/ID del servidor para acceder al dispositivo Modbus serie.

Para evitar cualquier problema durante la puesta en marcha de los dispositivos Modbus serie en el software EcoStruxure Power Commission, compruebe de que la dirección Modbus física/ID del servidor y el ID del servidor virtual de cada dispositivo Modbus descendente bajo la pasarela del Panel Server sean únicos y no se hayan asignado previamente como dirección Modbus física/ID del servidor virtual a cualquier dispositivo inalámbrico, Modbus serie o Modbus TCP/IP.

Para resolver este problema, haga lo siguiente:

  • Opción 1: cambie la dirección Modbus física del dispositivo en la red Modbus serie de la siguiente manera:

    1. Establezca la dirección Modbus física del dispositivo en un valor no asignado como ID del servidor virtual a cualquier otro dispositivo inalámbrico, Modbus serie o Modbus TCP/IP.

    2. Inicie sesión en las páginas web del Panel Server y actualice la dirección Modbus física/ID del servidor del dispositivo en el Panel Server según proceda.

  • Opción 2: cambie el ID del servidor virtual del dispositivo en el Panel Server siguiente manera:

    Inicie sesión en las páginas web del Panel Server y cambie el ID del servidor virtual del dispositivo a un valor diferente de la dirección Modbus física/ID del servidor de cualquier otro dispositivo en la red Modbus serie.

Características

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de Panel Server Advanced en la versión de firmware 001.003.001.

disponible

No disponible

Características

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Páginas web integradas para diagnóstico

Páginas web integradas para monitorizar todos los dispositivos compatibles (consulte las referencias comerciales en Dispositivos compatibles).

Wi-Fi.

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 30 dispositivos inalámbricos como combinación de sensores PowerTag Energy, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicación inalámbrica para ComPacT e interruptores y circuitos PowerPacT, sensores de CO2 inalámbricos, sensores de temperatura y humedad inalámbricos, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientales Easergy TH110/CL110 y sensores HeatTagPowerLogic , con un máximo de:

    • 20 sensores de energía PowerTag o PowerLogic Tag, o Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliares de indicación inalámbrica para interruptores automáticos ComPacT y PowerPacT

  • Hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110

Antena externa para dispositivos inalámbricos (referencia: PASA-ANT1)

Entradas digitales (PAS800L)

Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha con las páginas web del Panel Server

Monitoreo con el software EcoStruxure Power Commission y las páginas web del Panel Server

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Configuración

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas web integradas para la configuración de Ethernet con fines de comunicación ascendente

Páginas web integradas para los ajustes Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP y Modbus serie

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Advanced:

    • Función de copia de seguridad y restauración en la configuración del Panel Server no disponible.

    • Alarmas no configuradas ni mostradas en las páginas web del Panel Server.

    • No es posible recopilar datos de un dispositivo final inalámbrico conectado a una pasarela secundaria o descendente del Panel Server como otro Panel Server, un PowerTag Link o una pasarela Smartlink SIB).

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus RS485 es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Limitaciones en Smartlink Modbus:

    • Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission, pero no con las páginas web del Panel Server.

    • Estado de las entradas o salidas de Smartlink Modbus o del contador disponible en los registros Modbus, que no se muestra en las páginas web del Panel Server.

    • Alarmas no mostradas en las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

    • Sin control de Smartlink Modbus mediante las páginas web del Panel Server.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control no es compatible con Panel Server Advanced.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.