DOCA0172FR-20

Annexe G : Obtenir l'adresse IP DHCP d'un Panel Server PAS400

Procédez comme suit pour récupérer l'adresse IP DHCP d'un Panel Server Entry connecté au réseau en mode DHCP :

  1. Sur votre smartphone, activez la fonction de point d'accès WiFi.

  2. Déconnectez le Panel Server Entry du réseau du client et connectez-le à votre PC à l'aide d'un câble RJ45.

  3. Repérez le Panel Server Entry à l'aide de l'Explorateur de fichiers Windows.

  4. Attendez que l'icône EcoStruxure Panel Server apparaisse dans la liste des appareils du réseau. Cette opération peut prendre jusqu'à deux minutes après la mise sous tension du Panel Server.

    Résultat : L'icône EcoStruxure Panel Server s'affiche sous Réseau comme suit :

  5. Double-cliquez sur l'icône EcoStruxure Panel Server.

    Résultat : Les pages Web du Panel Server s'ouvrent.

  6. Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Configuration du réseau, activez le Wi-Fi.

  7. Connectez le Panel Server au réseau Wi-Fi de votre smartphone

  8. Dans les pages Web, sous Paramètres > Configuration du réseau > Wi-Fi > Paramètres d'infrastructure, prenez note de l'adresse IPv4 à utiliser ultérieurement.

  9. Déconnectez le Panel Server de votre PC et connectez-le au réseau du client à l'aide du câble RJ45.

  10. Connectez votre PC au réseau Wi-Fi de votre smartphone.

  11. Sur votre PC, connectez-vous aux pages Web Panel Server en ouvrant une page de navigateur Web et en entrant l'adresse IP WiFi notée précédemment.

  12. Sous Paramètres > Configuration du réseau > Ethernet > Paramètres du port Eth 1, récupérez l'adresse IP DHCP comme indiqué dans la capture d'écran suivante :

  13. Retournez aux pages Web Panel Server sous Paramètres > Configuration du réseau pour désactiver le Wi-Fi.

  14. Déconnectez votre PC du réseau Wi-Fi de votre smartphone et désactivez le point d'accès Wi-Fi sur le smartphone.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.