DOCA0172FR-20

Registres Modbus pour EcoStruxure Panel Server

Le Panel Server implémente ses propres registres Modbus qui commencent à l'adresse 255.

Pour obtenir la liste complète des données disponibles, voir DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Les données disponibles incluent les paramètres suivants :

  • Paramètres du serveur Modbus TCP/IP :

    • ID Modbus de Panel Server

    • Temporisation des messages : (serveur Modbus TCP/IP)

  • Paramètres du client Modbus TCP/IP :

    • Temporisation du client Modbus TCP/IP

    • Temporisation des messages de la requête client Modbus TCP/IP

  • Paramètres Modbus SL pour la communication en aval :

    • Parité Modbus

    • Débit Modbus en bauds

    • Nombre de bits d’arrêt

    • Intervalle de silence après la fin du paquet Modbus SL

    • Délai entre paquets Modbus SL

    • Connexion/déconnexion de la résistance de terminaison RS485

    • Etat de la ligne de transmission

  • Paramètres du client Modbus SL

    • Temporisation des messages de la requête Modbus SL

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.