DOCA0172FR-21

Configuration des appareils avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

AVIS
INCOMPATIBILITÉ LOGICIELLE
  • Le logiciel et l’application mobile EcoStruxure Power Commission ne prennent pas en charge Panel Server avec la version 002.007.000 du micrologiciel. Utilisez plutôt les pages Web Panel Server pour les opérations de mise à jour du micrologiciel, de mise en service et de configuration de Panel Server.
  • Pour Panel Server avec une version de micrologiciel jusqu’à 002.006.001, le logiciel et l’application mobile EcoStruxure Power Commission peuvent continuer à être utilisés pour les opérations de mise à jour du micrologiciel Panel Server, de mise en service et de configuration.
Le non-respect de ces instructions peut limiter les possibilités de mise en service et de configuration de l’équipement.

Il est possible de configurer un appareil Modbus-SL ou sans fil à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.