DOCA0172DE-21

Überblick über die Webseiten des EcoStruxure Panel Server

Der in den EcoStruxure Panel Server integrierte Webserver stellt Webseiten bereit, die Ihnen die Inbetriebnahme von elektrischen Produkten und Systemen ermöglichen, die mit dem EcoStruxure Panel Server in Ihrer Schaltanlage kompatibel sind.

Darüber hinaus bieten die Webseiten eine Visualisierung von Echtzeitdaten und aktiven Alarmen sowie historische Analysen von Geräten (je nach Modell) für das Energie- und Betriebsmanagement auf Einstiegslevel.

Die Funktionen für elektrische Produkte und Inbetriebnahme bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Erkennen Sie die im EcoStruxure Panel Server-System installierten Wireless-Geräte (je nach Modell).

  • Erkennen Sie die Modbus SL- und Modbus TCP/IP-Geräte des EcoStruxure Panel Server (je nach Modell).

  • Konfigurieren Sie die mit dem EcoStruxure Panel Server über die Digitaleingänge verbundenen E/A-Geräte (je nach Modell).

Die Funktionen zur Energie- und Betriebsüberwachung ermöglichen Ihnen Folgedes:

  • Visualisierung von Echtzeitdaten und Ereignissen in einem unterstützten Webbrowser.

  • Überwachung und Steuerung der verbundenen Geräte.

  • Veröffentlichung von Daten auf einem SFTP- oder HTTPS-Server oder in der Schneider Electric-Cloud.

  • Visualisierung von Trends anhand historischer Daten für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren (Advanced-Modell).

  • Export ausgewählter protokollierter Daten zur weiteren Analyse (Advanced-Modell) auf Ihren PC.

Detaillierte Informationen zu den Webseiten finden Sie unter Verwenden der EcoStruxure Panel Server-Webseiten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.