DOCA0172DE-20

Anhang H: Kontextualisierungsdaten

Einführung

Die Kontextualisierungsdaten werden den Geräten bei der Inbetriebnahme zugewiesen. Sie liefern Informationen zum Kontext und zur Verwendung der Geräte innerhalb des Panel Server-Systems. Die folgenden Typen von Kontextualisierungsdaten können zugewiesen werden:

  • Medium

  • Nutzung

  • Zone

Liste der Medien (Verbrauchsgüter)

Die folgende Liste zeigt die verfügbaren Verbrauchsgüter, die Geräten zugewiesen werden können und das Filtern von Daten auf den Panel Server-Webseiten ermöglichen:

  • Luft

  • Elektrische Energie

  • Umgebung

  • Heizöl

  • Gas

  • Sonstige

  • Dampf

  • Wasser

Liste der Nutzungen

Die folgende Liste zeigt die Nutzungen, die Geräten zugewiesen werden können und das Filtern von Daten auf den Panel Server-Webseiten ermöglichen:

  • Klimatisierung

  • Druckluft

  • Computer

  • Kochen

  • Kühlung

  • Brauchwarmwasser

  • Ladestation für Elektrofahrzeuge

  • Aufzüge

  • Notbeleuchtung

  • Lebensmittelkühlung

  • Stromaggregat

  • Heizung

  • Heizung und Klimatisierung

  • Heißes Brauchwasser

  • HLK

  • IT

  • Beleuchtung

  • Beleuchtung (Außenbereich und Park)

  • Beleuchtung (Innenbereich)

  • Lasten in Verbindung mit erneuerbaren Energiequellen

  • Maschine

  • Haupt/Einspeiser

  • Gemischte Nutzung

  • Büroausstattung

  • Sonstige

  • Steckerbelastungen

  • Prozess

  • Kühlung

  • Erneuerbare Energieerzeugung

  • Steckdosen

  • Besondere Lasten

  • Unter/Leiter der Gruppe

  • Gesamt

  • Transportsystem

  • Dampf

  • Belüftung

  • Wasser

  • Wasserpumpensystem

Zonenmanagement

Sie können bis zu 50 Zonen einrichten und jeder Zone Geräte zuordnen, um die Daten einer bestimmten Zone in Ihrem System leichter anzeigen zu können.

HINWEIS: Zonendaten werden nicht in der Cloud oder auf SFTP- oder HTTPS-Servern veröffentlicht. Zonendaten werden nicht über einen lokalen csv-Export oder über die Webseite Trendverfolgung exportiert (Advanced-Modell).

Klicken Sie auf der Geräteseite in Einstellungen auf das Symbol für die Zoneneinstellungen neben Zone in Kontextualisierungsdaten. Die Zoneneinstellungstabelle wird geöffnet. Die Tabelle zeigt die Liste aller erstellten Zonen und die Anzahl der jeder Zone zugeordneten Geräte an.

Die Zonen werden standardmäßig in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Sie können sie in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge anzeigen, indem Sie auf den Pfeil in der Kopfzeile Zonenname klicken. Sie können sie auch nach der Anzahl der zugeordneten Geräte anzeigen, indem Sie auf den Pfeil in der Kopfzeile Verbundene Geräte klicken.

In der Tabelle können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

  • Erstellen einer neuen Zone: Geben Sie den Namen der neuen Zone in die leere Zelle unten in der Tabelle ein. Ein Zonenname kann bis zu 50 Zeichen lang sein und Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und/oder Sonderzeichen enthalten. Wenn der Zonenname bereits existiert, erscheint eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf das ✔, um die neue Zone zur Tabelle hinzuzufügen.

  • Ändern eines Zonennamens: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (). Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf ✔. Der Name wird automatisch für alle zugeordneten Geräte aktualisiert.

  • Löschen einer Zone: Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol (). In einer Popup-Meldung werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie die Zone löschen möchten. Geräte, die dieser Zone zuvor zugewiesen waren, sind keiner Zone mehr zugeordnet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.