DOCA0172DE-20

Konfiguration der Smart Link-Modbus-Kanäle

Einführung

Für auf den Panel Server-Webseiten konfigurierte Smart Link-Geräte können Sie jeden der verfügbaren Kanäle unter Einstellungen > Modbus Geräte > Konfiguration der Kanaleinstellungen konfigurieren. Folgende Informationen werden angezeigt:

Parametername Beschreibung

Datenstatus

Gibt den Status der Daten an.

Letzter Synchronisationsstatus

Zeigt an, ob die letzte Synchronisation erfolgreich war.

Aktualisieren Sie die Konfiguration

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Konfiguration zu aktualisieren.

Tabelle zur Anzeige der Kanalkonfiguration

In den Spalten der Tabelle werden die folgenden Informationen für jeden Kanal angezeigt:

  • Kanal-Nummer

  • Digitaleingang 1 Name

  • Digitaleingang 2 Name

  • Ausgang Name

Verfahren zur Konfiguration der Kanäle

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kanäle zu konfigurieren:

  1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Konfiguration für einen Kanal zu öffnen.

    Ergebnis: Bearbeitbare Felder werden unter der Kanaltabelle geöffnet.

  2. Wählen Sie den E/A (I/O) Typ in der folgenden Liste aus:

    • Nicht verbunden

    • Angeschlossenes Gerät

    • Impulszähler

    • Standard E/A (I/O)

    Die nachstehend aufgeführten Einstellungen dienen der Konfiguration eines angeschlossenen Geräts. Die Einstellungen für Impulszähler und Standard E/A (I/O) sind die gleichen wie für die Panel Server-Digitaleingänge, die im detaillierten Abschnitt beschrieben sind.

  3. Wählen Sie den Gerätetyp für Eingang 1 aus.

    HINWEIS: Wenn Sie OF24 als Gerätetyp auswählen, müssen Sie zusätzliche Daten für Eingang 2 eingeben.

  4. Geben Sie die Daten für Eingang 1 in die Felder ein. Siehe dazu die folgende Tabelle für weitere Informationen zu den Parametern.

Parametertabellen

Eingang 1

Parameter Beschreibung

Name

Geben Sie den Eingangsnamen des Geräts ein.

Bezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung des Eingangs an.

Medium

Wählen Sie den Typ des Verbrauchsguts (Mediums) in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Nutzung

Wählen Sie die Nutzung in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Zone

Wählen Sie die Zone in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um Folgendes durchzuführen:

  • Eine neue Zone erstellen

  • Einen Zonennamen ändern

  • Eine Zone löschen

Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen finden Sie unter Zonenverwaltung.

E/A (I/O)-Kontextualisierung mit E/A-Typ Standard E/A (I/O)

Wählen Sie die Kontextualisierungsdaten in der Liste aus.

HINWEIS: Zur Auswertung von Bedeutung des Eingangs = 0 und Bedeutung des Eingangs = 1 für bestimmte Signalelemente siehe die folgende Tabelle.

Für Eingänge, die als Standard E/A (I/O) konfiguriert sind, muss bei der folgenden Auswahl für die E/A (I/O)-Kontextualisierung das angezeigte Ergebnis für Bedeutung des Eingangs = 0 und Bedeutung des Eingangs = 1 wie in der folgenden Tabelle dargestellt ausgewertet werden. Bei einer anderen Auswahl für die E/A (I/O)-Kontextualisierung ist für das angezeigte Ergebnis keine Auswertung erforderlich.

Kontextualisierung (Signalelement) Anzeige Auswertung
Bedeutung des Eingangs = 0 Bedeutung des Eingangs = 1 Bedeutung des Eingangs = 0 Bedeutung des Eingangs = 1

Status der Auslöseanzeige (SD)

Ein (On)

Aus (Off)

Störung (In fault)

Keine Störung (No fault)

Status der elektrischen Auslöseanzeige (SDE)

Ein (On)

Aus (Off)

Störung (In fault)

Keine Störung (No fault)

Fehler durch Erdschluss

Ein (On)

Aus (Off)

Störung (In fault)

Keine Störung (No fault)

Erdschluss

Ein (On)

Aus (Off)

Störung (In fault)

Keine Störung (No fault)

Erzwungener Motorleerlauf Stopp

Aus (Off)

Ein (On)

Inaktiv (Inactive)

Aktiv (Active)

Batterie Status

OK

Fehler (Error)

OK

Störung (In fault)

Erweiterter Schutz

Störung (In fault)

Keine Störung (No fault)

Störung (In fault)

OK

Motorvorwärmung

Aus (Off)

Ein (On)

Aus (Off)

Vorwärmen (Preheat)

USV Status

OK

Fehler (Error)

OK

Störung (In fault)

USV in Betriebsmodus

Versorgung (Supplying)

Standby

Versorgung (Supplying)

Bypass (By pass)

Untertemperatur

Keine Untertemperatur (NotUnderTemperature)

Untertemperatur (UnderTemperature)

Inaktiv (Inactive)

Aktiv (Active)

Übertemperatur

Keine Übertemperatur (NotOverTemperature)

Übertemperatur (OverTemperature)

Inaktiv (Inactive)

Aktiv (Active)

Anlage Status

Gestoppt (Stopped)

Wird ausgeführt (Running)

Stopp (Stop)

Start

Status Tarif (1-5)

Aus (Off)

Ein (On)

Inaktiv (Inactive)

Aktiv (Active)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.