DOCA0172DE-20

Konfiguration von Wireless-Energiegeräten

Einführung

Wireless-Energiegeräte können über die Panel Server-Webseiten konfiguriert werden.

Konfigurationsverfahren

Um Wireless-Energiegeräte zu konfigurieren, befolgen Sie die Schritte unter Konfigurieren von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Die folgenden Tabellen listen die Parameter für die Konfiguration von Wireless-Energiegeräten auf.

Die angezeigten Felder hängen vom Gerätetyp ab.

Parametertabellen

Identifizierung

Siehe Konfigurieren von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Elektrische Kenndaten

Parametername Beschreibung

Phasenfolge

Wählen Sie eine Option in der Liste aus, um die Phasenfolge des Messgeräts in Abhängigkeit von der Art der Verkabelung des Schaltschranks und der auf dem Produkt aufgedruckten Phasenangabe, z. B. offener Leistungsschalter (ACB), festzulegen.

Externer Neutralleiter-Spannungssensor

Wählen Sie die Verfügbarkeit in der Liste aus:

  • Verfügbar

  • Nicht verfügbar

HINWEIS: Verfügbar - Nur zur Anzeige, abhängig vom Stromzähler.

Montageposition

Wählen Sie die Montageposition in der Liste aus:

  • Oberseite/Leitung: Das PowerTag Energy-Gerät wird oben am Gerät montiert.

  • Unterseite/Last: Das PowerTag Energy-Gerät wird unten am Gerät montiert.

Aktueller Durchfluss

Wählen Sie Aktueller Durchfluss aus, um die Konvention für das Energiegerät zur Erfassung der Energie festzulegen. Siehe den Abschnitt Aktueller Durchfluss für weitere Informationen zum Festlegen dieses Parameters.

Leistungsfaktor Vorzeichen Konvention

Wählen Sie die Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor in der Liste aus. Die Einstellung wirkt sich auf die Konvention aus, die zur Vorzeichenbehaftung des Leistungsfaktors verwendet wird.

  • IEC

  • IEEE

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor.

Kommunikationseinstellungen

Parametername Beschreibung

Kommunikationszeitraum (s)

Sofern dies für das ausgewählte Wireless-Gerät möglich ist, können Sie den Kommunikationszeitraum auf einen Wert einstellen, der von dem Wert abweicht, der auf der Ebene der Familiengeräte eingestellt wurde. Wählen Sie in der Liste einen Wert zwischen 2 und 120 Sekunden aus (Standardeinstellung: 5 Sekunden).

HINWEIS: Es ist möglich, 2 Sekunden als Kommunikationszeitraum für ein Gerät festzulegen, das zur Familie der energiebezogenen Wireless-Geräte gehört, wie z. B. Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
HINWEIS: Verwenden Sie eine maximale Einstellung von 90 Sekunden, wenn eine Berechnung des Leistungsbedarfs erforderlich ist.

Modbus virtuell

Siehe Konfigurieren von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Zugehöriger Leistungsschalter

Parametername Beschreibung

Leistungsschalter Eigenschaften

Leistungsschalter Etikett (optional)

Geben Sie die Bezeichnung des zugehörigen Leistungsschalters ein.

Bemessungsstrom (A)

Geben Sie den Wert für den Bemessungsstrom des zugehörigen Leistungsschalters oder die Nennleistung der Schutzeinrichtung in Ampere ein. Er kann nicht höher als Imax des Geräts sein.

Bemessungsspannung (V) (optional)

Geben Sie den Wert der Bemessungsspannung für den zugehörigen Leistungsschalter ein.

  • LN-Nennspannung für 3P4W-Installationen

  • LL-Nennspannung für 3P3W-Installationen

Kontextualisierungsdaten

Siehe Konfigurieren von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Schutz

Parametername Beschreibung

Schutzkurve

Nur Anzeige

Voralarm Fehlerstrom Grenzwert

Wählen Sie den Schwellenwert für den Voralarm bei Fehlerstrom aus.

Voralarm Überspannung Grenzwert

Wählen Sie den Schwellenwert für den Voralarm bei Überspannung aus.

Voralarm Überstrom Grenzwert

Wählen Sie den Schwellenwert für den Voralarm bei Überstrom aus.

Aktueller Durchfluss

Für die PowerTag Energy-Geräte F160 und Rope wird durch die Auswahl des aktuellen Durchflusses die Konvention für das PowerTag Energy-Gerät zur Energieerfassung festgelegt.

Der aktuelle Durchfluss kann Direkt oder Rückwärts sein:

  • Direkt: Wenn der Pfeil auf dem PowerTag Energy-Gerät in dieselbe Richtung wie der aktuelle Durchfluss zeigt.

  • Rückwärts: Wenn der Pfeil auf dem PowerTag-Energiezähler in die entgegengesetzte Richtung zum Durchfluss zeigt.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position des Pfeils am PowerTag Energy F160 und Rope:

PowerTag Energy F160

PowerTag Rope

Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor

Die Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor kann wie folgt eingestellt werden:

  • IEC: In dieser Einstellung gilt Folgendes:

    • Wenn die Wirkleistung negativ ist, ist das Vorzeichen des Leistungsfaktors -.

    • Wenn die Wirkleistung positiv ist, ist das Vorzeichen des Leistungsfaktors +.

  • IEEE: In dieser Einstellung gilt Folgendes:

    • Wenn die Last kapazitiv ist, ist das Vorzeichen des Leistungsfaktors +.

    • Wenn die Last induktiv ist, ist das Vorzeichen des Leistungsfaktors -.

Die folgende Abbildung fasst die Vorzeichenkonvention für den Leistungsfaktor zusammen:

Zeitintervall für die Bedarfsberechnung

Der Panel Server berechnet die folgenden Werte:

  • Wirkleistungsbedarf für das angegebene Zeitintervall

  • Spitzenbedarf der Wirkleistung während des angegebenen Intervalls

Stellen Sie das Intervall für die Berechnung des Bedarfs unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Globale Funktionseinstellungen auf einen Wert zwischen 1 und 60 Minuten ein. Wenn Sie versuchen, einen ungültigen Wert einzustellen, wird eine Popup-Meldung angezeigt.

HINWEIS: Die Berechnung des Leistungsbedarfs ist nicht kompatibel mit Geräten, die einen Kommunikationszeitraum von mehr als 90 Sekunden verwenden.

Sie können den Spitzenleistungsbedarf für folgende Komponenten auf 0 zurücksetzen:

  • Alle mit dem Panel Server verbundene PowerTag-Geräte, einschließlich PowerTag Rope, auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Globale Funktionseinstellungen.

  • Einzelne Geräte unter Überwachung und Steuerung, indem Sie auf den Gerätenamen klicken, um die Geräteseite zu öffnen, und dann zu Wirkleistung Mittelwert navigieren.

Der Panel Server speichert Datum und Uhrzeit für:

  • Jeden neuen maximalen (Spitzen-) Wert des Wirkleistungsbedarfs seit der letzten Rücksetzung

  • Rücksetzung des Spitzenwirkleistungsbedarfs

Der Leistungsbedarf wird durch die arithmetische Integration der Effektivwerte der Leistung über einen Zeitraum geteilt durch die Länge dieses Zeitraums berechnet. Das Ergebnis entspricht der während des Zeitraums kumulierten Energie geteilt durch die Länge des Zeitraums. Der Leistungsbedarf wird nach der Gleitblockmethode berechnet.

Am Ende des Berechnungsintervalls für den Leistungsbedarf und danach jedes Zehntel des Intervalls, z. B. für ein Intervall von 15 Minuten jeweils nach 1 Minute und 30 Sekunden:

  • Der Bedarfswert für das Intervall wird berechnet und aktualisiert.

  • Die Berechnung eines neuen Bedarfswerts wird in einem neuen Intervall initialisiert:

    • Durch Ausgrenzen des Beitrags im ersten Zehntel des vorherigen Intervalls

    • Durch Hinzufügen des Beitrags im letzten Zehntel

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.