DOCA0172DE-20

Konfiguration von Modbus-Geräten über die Webseiten

Einführung

Sie können die Parameter der verbundenen Geräte über die Panel Server-Webseiten konfigurieren und Ihre Einstellungen speichern.

Verfahren zur Konfiguration von Modbus-Geräten

Gehen Sie zur Konfiguration von Modbus-Geräten über die Webseiten des Panel Server wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Modbus-Geräte, um die Liste der erkannten Modbus-Geräte anzuzeigen.

    Ergebnis: Die Liste der Geräte wird angezeigt (mit Verbunden in Grün unter dem Gerätenamen).

  2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, dessen Konfiguration Sie ändern möchten.

    Ergebnis: Die Parameter des Geräts werden angezeigt.

  3. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in den folgenden Tabellen.

  4. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

Parametertabellen

Die folgenden Tabellen enthalten die Parameter für die Konfiguration von Modbus-Geräten.

HINWEIS: Für die Konfiguration von Smart Link-Geräten siehe Konfiguration von Smart Link-Modbus-Kanälen.

Identifizierung

Parametername Beschreibung

Name

Geben Sie den Namen des Modbus-Geräts ein.

Bezeichnung (optional)

Geben Sie die Bezeichnung des Modbus-Geräts ein.

Gerätebereich

Nur Anzeige

Bestellnummer

Nur Anzeige

Hardwareversion

Nur Anzeige

Gerätefamilie

Nur Anzeige

Modbus TCP/IP Information: Wird nur für Modbus TCP/IP-Geräte angezeigt.

Parametername Beschreibung

IP Adresse

IP-Adresse des Panel Server.

Port

Zeigt den Port an, der für das manuelle oder automatische Hinzufügen des Geräts verwendet wird.

HINWEIS: Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, stellen Sie sicher, dass der neue Wert nicht anderweitig verwendet wird.

Geräte-ID

Zeigt die Geräte-ID an, die für das manuelle oder automatische Hinzufügen des Geräts verwendet wird.

HINWEIS: Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, stellen Sie sicher, dass der neue Wert nicht anderweitig verwendet wird.

Modbus Serial Information: Wird nur für Modbus SL-Geräte angezeigt.

Parametername Beschreibung

Server ID

Vom Panel Server im seriellen Modbus-Netzwerk erkannte IP-Adresse. Ändern Sie diesen Wert nur, wenn Sie die Modbus-Adresse auf Ihrem Gerät ändern.

Modbus virtuell

Parametername Beschreibung

Virtuelle Server-ID

Geben Sie die ID des virtuellen Modbus-Servers ein.

Kontextualisierungsdaten

Parametername Beschreibung

Medium (optional)

Wählen Sie das gewünschte Verbrauchsgut (Medium) in der Liste aus, um den Hauptzweck des Geräts anzugeben.

Nutzung (optional)

Wählen Sie die gewünschte Nutzung in der Liste aus, um die genaue Funktion des Geräts anzugeben, z. B. die Art der zu überwachenden Beleuchtung: Beleuchtung (Außenbereich und Park) oder Beleuchtung (Innenbereich).

Zone (optional)

Wählen Sie die Zone in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um Folgendes durchzuführen:

  • Eine neue Zone erstellen

  • Einen Zonennamen ändern

  • Eine Zone löschen

Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen finden Sie unter Zonenverwaltung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.