DOCA0172DE-20

EcoStruxure Power Commission-Webtool (EPC Web)

Überblick

Mit dem Tool The EcoStruxure Power Commission Web können Systemintegratoren bei Projekten einige Zeit einsparen, denn die folgenden bereitgestellten Aktionen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung an unterschiedlichen Kundenanforderungen in Bezug auf Ereignisse oder Messungen für die zu überwachenden Geräte:

  • Zugriff auf eine gemeinsame, zentrale Gerätemodell-Bibliothek, die auf jedem beliebigen EcoStruxure Panel Server verwendet werden kann.

  • Möglichkeit zur Verwaltung eigener Gerätemodelle durch deren Erstellung, Prüfung und Bereitstellung.

  • Zugriff auf mit der Cloud verbundene Gateways und Geräte zur Verknüpfung der erforderlichen Modelle.

Ein benutzerdefiniertes Gerätemodell im Tool EcoStruxure Power Commission Web enthält eine Liste von Messungen, Alarmen, Modbus-Frames und Ereignissen, die zur Überwachung von Modbus-basierten Geräten im Feld verwendet werden können. Der Benutzer kann gemäß seinen spezifischen Anforderungen Gerätemodelldaten erstellen, bearbeiten, anzeigen und exportieren.

Hauptmerkmale

Das Tool The EcoStruxure Power Commission Web ermöglicht Ihnen die Durchführung folgender Aktionen:

  • Erstellen eines Modells: Erstellen Sie vollständig neue, wiederverwendbare Gerätemodelle zur Überwachung von Modbus-Geräten mit EcoStruxure Panel Server.

  • Anzeigen und Exportieren von Modellen: Wählen Sie zuvor von Ihnen oder anderen erstellte Gerätemodelle aus und exportieren Sie sie, sodass sie in den EcoStruxure Panel Server importiert werden können.

Detaillierte Hilfe und Anweisungen zur Erstellung eines Gerätemodells finden Sie im Tool EcoStruxure Power Commission Web unter Hilfe > Dokumentation.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Power Commission Web.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.